• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

本田用手机WLAN实现人车间通信

来源:技术在线
时间:2013-10-09

分享至:

    本田在“CEATEC JAPAN 2013”上提出了使用WLAN(无线局域网)实现车车间通信和人车间通信的技术。该技术的特点是可直接使用在现有智能手机和平板电脑上配备的WLAN模块。估计该技术将在1~2年内实现实用化。

    车车间通信方面,业内正在汽车专用通信方式“IEEE802.11p”。由于前提是用于制动控制,因此通信可靠性很高,但需要昂贵的专用通信设备。

    本田提出的技术是通过为智能手机安装应用实现的,该应用目前正在开发。用户将智能手机带入车内,使用WLAN功能就能直接与其他汽车里的智能手机通信。虽是“智能手机间通信”,但将智能手机带入车内后,实际上跟“车车间通信”一样。该技术支持“IEEE802.11a/b/n”等普通WLAN标准,因此,拥有智能手机的用户就不需要再买通信设备了。

    据本田介绍,正在开发的应用采取“(与智能手机的WLAN相比)数据传输速度稍低,但通信可靠性更高”的方针,并根据这一方针稍微改变了控制机制,硬件不变。本田在会场上展出了配备正在开发的应用的4台平板电脑(图1)。触摸平板电脑显示屏上的图标,便可将信息发送到其他终端上。通信方式是从一个终端到另一个终端,像串珠一样。

    利用基于WLAN的车车间通信,当急转弯处发生堵车时,可在进入弯道前从对面车辆的智能手机获取堵车信息。用户会根据该信息减速,有利于安全驾驶。另外,行人也随身携带智能手机,因此容易实现人车间通信。比如在路况差的十字路口附近,行人可提醒周围车辆注意自己的存在。

    通过使用专用应用的WLAN,在频带混乱、通信困难的秋叶原的十字路口等场合也能与50m范围内的大约10辆车通信。频带不混乱的情况下,可与100多米远处的汽车通信。

标签 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻