• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器将为Arduino单芯片微电脑项目提供ARM芯片

来源:the verge
时间:2013-10-08

分享至:

Arduino,是一个开放源代码的单芯片微电脑,它使用了Atmel AVR单片机,采用了基于开放源代码的软硬件平台,构建于开放源代码simple I/O 接口板,并且具有使用类似Java,C 语言的Processing/Wiring开发环境。

Arduino开源项目自2005年实施以后人气越来越旺盛.它可以制作小至环境传感器大至机器人的各种设备.现在Arduino即将变得更为强大,因为德州仪器即将向它提供支持.这家美国科技巨头宣布与源自意大利的Arduino开源计划达成合作协议,将为其提供主板,名为Arduino Tre,其使用德州仪器的1GHz Sitara AM335x ARM Cortex-A8处理器.这一产品将于2014年春天正式上市.

该主板甚至要比现在Arduino强大的型号Uno以及Leonardo还要再强大100倍. Arduino Tre将可以运行Linux.这样的处理能力将使得Arduino拥有更多可能,例如3D打印以及无线数据传输等.

德州仪器这一消息是在昨天英特尔表示将为Arduino提供支持,为其打造Galileo主板.然而德州仪器所提供的芯片将基于现在在可移动设备上十分常见的ARM架构芯片,相信这会对广大开发者,研究人员以及学生来说无疑更为兴奋.

标签 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻