• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Molex医疗业务实现强劲增长

来源:EEWORLD
时间:2013-10-08

分享至:

全套互连产品供应商 Molex 公司宣布2013财政年度全球医疗业务实现了两位数增长,公司将这一增长归因于扩大的产品组合和客户群。Molex将继续为世界各地的医疗OEM厂商提供的互连解决方案,这些解决方案能够轻易集成进突破性的 医疗保健 产品中。

Molex战略医疗市场经理Anthony Kalaijakis表示:“我们的宗旨是开发专门瞄准医疗设备设计工程师所面对的独特挑战的技术,那些包括Molex作为设计过程的一部分的客户将会获益于我们精深广博的互连专有技术,可以从我们的产品及其自有的解决方案中获得的性能。”

实现增长的主要贡献因素是Affinity Medical Technologies, LLC (www.affinitymed.com) 的战略性收购,该公司专业开发用于下一代医疗保健设备的定制互连产品,其产品组合包括定制连接器和电缆设计及制造。应用包括电生理学(EP)、ECG、牙科、动态心电图及动态心电图监测、心室辅助设备、一次性和可重复使用的导管电缆和有创血压电缆、舱壁插座和设备至设备接口电缆。

除了实现显着的销售和增长目标之外,Molex还增添了数项技术,使得医疗OEM厂商能够为其客户提供先进的产品,例如:

• Molex 印刷电路组件:低侧高的定制组件提供触觉硅树脂隔膜图形覆盖、铜线或聚酰亚胺电路和微电路板组件,在浮窗下嵌入LED,扩大视角、增加视觉亮度、减少光扩散(light bleed)、改进组件,并且简化弯曲表面的使用。

• 平衡电枢音频接收器:适用于助听器和心脏节律疾病管理设备,这项可定制技术可让OEM厂商调整阻抗或其它规范,以期满足设计要求,同时大幅提高每单位体积声输出,以及比传统动态类型接收器更清洁的中等范围声音。

• Temp-Flex® 专用电线:微小型电线 、电缆和连续式线圈使用生物医学涂层和医疗等级基础金属,支持Molex技术开发目标,为医疗设备制造商提供的产品效率、可靠性和灵活性,以实现的病患护理。扩大Temp-Flex功能,包括切割和剥除、切割、剥除、弯曲和浸锡及微同轴电缆准备。

• FCT Electronics Group:专注于设计和制造定制混合布局连接器和电缆组件,FCT Electronics Group帮助Molex建立了为更广泛客户提供定制解决方案的能力。

Molex用于 医疗领域 的其它产品包括:

• 电容式液位传感器:确保精确的液面测量和较低的设置成本,液面传感器可以轻易安装在非金属容器的外部。这款定制设计能够使用传统的印刷电路板或柔性电路,用于弯曲的表面。传感器包含定制的嵌入式软件,可以配置用于自动或手动校准,限度提高精度。

• MediSpec™混合圆形MT 电缆和插座系统:集成式光学和电气解决方案可以减少医疗设备和仪器中所需的连接器数目。

• MediSpec™模塑互连器件/激光直接成型(MID/LDS)能力:结合了双注塑工艺的多功能性和LDS能力的高速度和高精度,帮助医疗设备设计人员将复杂的电气和机械特性集成在高度紧凑的应用中。.

• 铜制柔性电路产品:这些产品提供了在紧凑空间和严苛环境中进行封装的解决方案,范围包括高速信号到电源连接,并且提供了先进的医疗监测和诊断设备所需的灵活性。

• 电阻式触摸屏:提供的设计灵活性和成本选择,备有一系列屏幕材料选项。灵活的顶部表面可以识别带手套手指触摸,同时提供了高精确度。

• Polymicro专用光纤和毛细管:Polymicro是的石英毛细管和特种光纤、光纤与毛细管组件、分立微型组件和石英光纤套管供应商,产品可用于多种医疗应用。

• 微型产品:Molex不仅注重减小互连产品,还提供更高的性能、可靠性和耐用性水平,其微小型堆叠板至板连接器适用于薄的手持式设备,并且为OEM厂商提供了一系列高速选项,具有满足医疗应用中严苛的封装需求的灵活性。

标签 Molex 医疗保健 医疗领域 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻