• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

跨界做机的企业会成功吗?

来源:集微网
时间:2013-10-08

分享至:
业内微博集锦:

@潘九堂
E人E本和乐视在做手机,同洲做电视/手机,联想做电视,小米背后更多互联网的想 做机 。相反,OPPO悄悄尝试电视/平板/家电等后都放弃。一定要 跨界 /多元化/垂直整合吗?一定要做手机吗?本业真做到极致了?消费者会买单?上一波家电企业曾涌入PC互联网/手机(海尔/TCL),现在IT/互联网企业反攻手机/电视。

→通讯民工: 如果不加区分(视听和OPPO),那它主动放弃的还有相机、GPS等,OPPO文化一直强调“本分”"做正确的事情,正确地做事情”,多元化诱惑,更多时候可能真需要文化的力量和把事情做到好的态度来抵制。
→UMEOX邵国光:都是找不到北了,无头苍蝇一样乱撞。本业可以挖掘的还很多,何必忙不赢的玩跨界。或者就是钱多了烧的。
→闫_james:这两拨跨界都会选择做手机,说明本行坐大了都眼馋更大的手机市场,实际手机也是的智能终端市场。跨界驱动有为股市炒作,也有为集团战略,也有为格局未成型前尝试,还有更多声称为移动互联网而布局的。
→孙昌旭:现在不是流行跨界,做海盗吗?
→Torlies:九爷,别人进来可能不是想做到小米那么好,你看TCL和海信,这个做点那个做点,冒出来个把新领域比它老本行还是好多了。很多时候传统企业可能只是想活下来,活得窝囊点都不是问题
→Torlies:雷军系虽然庞大,但是在互联网公司里只是二线而进不了BAT,但是真正互联网搞得好的BAT来做手机不见得比小米好,所以这不存在是否互联网思维的问题

昨日微博集锦:

【三星柔性屏幕智能手机配置曝光 搭载安卓4.3】10月6日消息,柔性屏幕智能手机可能很快要和我们正式见面了。据传三星将在本月带来一款采用柔性显示屏的智能手机,且他们的官员也确认了这方面的计划。这款手机将会搭载Android 4.3操作系统//t.cn/zRyUTu0

→Tom_Liu007 :柔性至,液晶亡
→雪漫天128 :柔性屏值得期待是因为,未来可以做折叠机。放兜里三寸大小,打开用可以从五寸变到十寸。

【美德三名科学家分享诺贝尔生理学或医学奖】得主为James E. Rothman, Randy W. Schekman & Thomas C. Südhof,得奖原因为他们在细胞内运输机制方面的发现。3名科学家发现了细胞内的运输机制之谜。生物体内每一个细胞都是一个运生产和输出分子的工厂//t.cn/zRyY5at

【苹果点燃64位元架构火苗】有些人认为苹果推出64位元架构处理器,只是个噱头,但按照过去的历史经验,苹果通常都是扮演引领产业潮流的角色,不管是App或是触控应用,如今引进64位元架构,再加上又有ARM这位幕后推手,三年后,会有人说64位元是行销噱头吗?//t.cn/zRyLIuq

→i软件开发 :Q公司的阿难德说没用就是没用啦。等Q公司啥时候出了就是有用啦。其实后面的逻辑和水果教主的逻辑是一样的,这个世界上没有人需要一个10寸以下的PAD,俺现在给你的就是好的。
→忐忑的北极熊 :现在确实是噱头,等iphone6吧。

【消息称小米科技开始量产智能手表产品】PingWest从接近深圳制造商的可靠渠道获悉消息:小米科技已经开始量产这家公司的款智能手表产品。这款传说中正在量产的智能手表预计将在今年年底前面世。如果真是这样,它可能是中国的制造商中家真正将智能手表量产的玩家。//t.cn/zRL60gd

→五花马说:不管是不是真的,对小米做表相对看好一些,主要是生态环境较好,miui软件较强,用户粘性较高。相比之下,中华酷联四大山寨均没有做表的基础。
→未来很慢___:内容明显不实。首先,小米公司不具备生产工业产品的能力,其次,谷歌还没有一个系统的安卓手表解决方案,后,以小米那个质量,手表能做成什么样?大塑料?

【多款手机软件被植恶意扣费软件 应用商店成源头】 国家互联网应急中心监测发现,仅在第三方应用市场“安丰市场”中就存在6644个被植入Skullkey扣费木马恶意APP,其中包括手机QQ2013、UC浏览器、腾讯微信、搜狗输入法、360手机卫士、搜狐客户端等热门APP。//t.cn/zRyLTTR

→睿睿霸:大家为什么不说恶意软件的制造商呢?我来说一个,植入联想手机的雷霆万钧。超级流氓公司。

【地球科学界几乎公认黄金来自太空】在过去数十年里,这一貌似古怪理论已经被大多数科学家所接受,他们认为唯有如此才能解释地球上丰富的黄金储量。地壳(约25英里厚地球岩石外壳)中每1000吨物质中含有1.3克黄金,但是按照地球形成的标准模式,这个比例依然太高//t.cn/zRLHdHO

→schizoclaustrotrypophobia:黄金来自太空,为什么?这曾是博士答辩的一个问题,就因为论文与有机分子-金配位化学有关,但是,答案与物理化学甚至普通化学无关,那哥么被坑得好惨

【2014大陆ICT产业成长13.8%】4G进入试点、移动互联借智慧终端大行其道、IC设计和制造逐步发力等三大内需亮点,将引领大陆ICT产业产值稳定成长。用于低端智能机的高清低成本替代方案,以及500万像素CIS芯片的实现大陆国产化,都将推动大陆IC设计业的加速发展//t.cn/zRLTEoE

→刘念宁:內需是亮点。
→支国平2012 :看看PC有多失败:2011年联想一家在国内销售电脑超过2600万部,基本联想占国内30%或三分之一的份额。

【京瓷的“压电薄膜扬声器”获CEATEC经济产业大臣奖】压电薄膜扬声器是由压电元件和树脂薄膜组合而成的新构造扬声器。通过薄膜放大压电元件的振动,从而产生声音。作为配备于平板电视的扬声器,其厚度仅为1mm,减小到了传统方式扬声器的1/20~1/30 //t.cn/zRw0in6

→陈王奋起挥黄钺:压电薄膜扬声器很早就有了, 受制于音质,一直不被认可, 恰恰本文没有提及任何音质指标。@开心之老吴 要注意了, 真的有了新的扬声器,新的推动技术必须研究。

【LG 内部使用的 Nexus 5 服务手册流出】4.95 寸屏幕、2.3GHz Snapdragon 800 核心、2GB RAM、无线充电、NFC 以及支援 LTE Band 1、3、5、6、7、8 和 20。屏幕为 1080p、支援光学防手震的 800 万像素主相机、2,300mAh 的电池,支援 SlimPort。//t.cn/zRLT2sb

→南半球的夏天_   :那还会保持299刀的售价?看这基带和通讯芯片还有处理器就不像啊,而且后盖实在是不过不出意外也只能是他了
→深海的哀伤 :怎么这都被找到了,,,




标签 跨界 做机 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻