有个问题大家不知道可曾想过?尽管
苹果
在全球智慧型手机市场的市占率屈居第二,远远落后三星的龙头地位约有10至15%,但苹果的一举一动,却每每攻占各大媒体的版面。当然,这次的iPhone5S也不例外,各大媒体与科技网站对于该款手机有许多正反两极的评价与讨论。
附图 : A7问世,64位元仅是行销噱?
对行动运算领域来说,此次iPhone5S被广为讨论的,莫过于新款处理器A7,该款处理器为全球首款采用64位元架构。苹果也对外宣称,该处理器不仅速度大幅提升,功耗的降低也有显著的进展。然而,外界却也出现了「64位元仅是行销噱头」的声音,因为一旦祭出64位元架构,不仅处理器本身要改为64位元外,记忆体与作业系统等,也必须一并跟上,导入64位元架构才有其意义,而且,也别忘了,由于苹果也有广大的应用程式开发族群,这些人与应用程式都是采用32位元架构,这些资源也必须跟进,那么苹果在行动运算领域的布局才能算是告一段落。
尽管到目前为止,5S的记忆体容量与规格仍然还不明朗,但就现阶段来看,恐怕记忆体方面的提升,可能还是相当有限的情况下,A7的性能要能充份施展,恐怕还有待商榷。所以,这也是外界普遍对于64位元的质疑。一切都必须进行实测之后,才能知道苹果在卖什么药。但是,在这段从32位元转进至64位元的过渡期中,苹果也理所当然地提出了向后相容的作法,可以想见苹果还是相当重视使用者跟广大的开发者族群。
不过,尽管外界有着不少的质疑,但三星与高通却也有志一同,向外界宣称他们已经把目光放在64位元的应用处理器上,再加上ARM也推出Cortex-53、57的处理器核心,虽然聚焦在伺服器领域,但ARM过去也曾提出,Cortex-53、57将会进入行动运算的说法,况且,台积电也已经协助进入测试晶片的阶段,这种种迹象其实都不难想见,行动运算领域未来的确会往64位元架构迈进。只不过,苹果开了枪罢了。而依照产业界对于苹果又爱又恨的程度,通常苹果作什么,大家也会跟著作什么的情况下,对ARM来说,苹果的作法,只是加速了64位元架构导入行动运算领域的速度而已。
而且苹果此一举动,却也会使全球行动运算的软硬体生态系统,渐渐往64位元移动,光是在电源设计方面,恐怕就会让电源管理IC供应业者伤透脑筋,而App开发者们,也会思考如何就64位元架构下,来设计应用程式。更重要的是,记忆体供应商也会因此处理器架构的改弦易辙,而随之跟进提供对应的记忆体产品,这对记忆体业者也是个相当重要的机会。简言之,苹果点燃了行动运算生态系统往64位元迈进的火苗,而这火苗将会迅速地扩大。而身为矽智财供应商的ARM,当然也就可以坐收先前努力所获得的成果。
值得注意的是,在行动领域改为64位元架构,其实是不小的工程,就软体层面而言,虽然iOS 7已经可以配合其处理器,但广大的开发者社群仍未跟上其脚步,这至少需要一年的时间才能见到成果。当然,如果消费者能在行动装置上真的能享受到64位元所带来的便利与美好的使用体验时,不论是硬体还是软体,相信苹果早已经取得先进者优势,取得一定的市场占有率。反观Android阵营,由于过度开放的原因,使用者所使用的版本又参差不齐的情况下,若推出64位元版本的Android,要如何快速普及,将是该阵营所需要思考的课题。
总体来看,或许有些人认为苹果推出64位元架构处理器,只是个噱头,但按照过去的历史经验,苹果通常都是扮演引领产业潮流的角色,不管是App或是触控应用,如今引进64位元架构,再加上又有ARM这位幕后推手,三年后,会有人说64位元是行销噱头吗?我想,你连赶着用,都来不及了。