Intel 上月於美國舊金山舉行一連三天的 IDF US 2013 技術峰會, IDF US 2013 代表著一個 Intel 新時代的開始,隨著新管理層過渡完成,新任首席執行長 Brain Krzanich 與總裁 Renée James 上場, Intel 的未來發展方向會否改變,便成為了 IDF 2013 焦點所在。 Intel 在大會上展示了針對物聯應用的 Intel Quark 處理器、搶攻手持式裝置的 22nm SoC Bay Trail 處理器,以及下代 14nm 制程 Boardwell 處理器等多項全新產品。
2017 年實現 7nm 制程技術
接著由剛升任 Intel 總裁的 Renée James 進行演說,題目為「 A New Era Computing 」,回顧 45 年來 Intel 半導體發展,提及 Intel 創辦人 Gordon Moore 於 1965 年發表了 Moore"s Law ( 摩爾定律 ) ,預期每隔 18 個月晶片上電晶體數量成長一倍,而 Intel 一直按照定律作為發展藍圖,在半導體技術上取得了領先優勢。
剛升任 Intel 總裁的 Renée James
2003 年 Intel 導入 90nm 制程,由於技術障礙令晶片漏電情況嚴重,發出的熱量相較 130nm 制程更大,不少媒體曾預期 Moore"s Law 定律在進入奈米時代後將會失效、 High-K 只適用於低性能晶片、 3D 電晶體成本太高無法量產等等,預測技術終有其極限。
但在 Intel 不斷改進電晶體技術下, 2005 年成功導入 65nm 制程, 2007 年導入 Hi-K Meta Gate 45nm 制程, 2009 年順利導入 32nm 制程, 2011 年推出了具突破性 3D 電晶體技術的 22nm 制程, Intel 的 14nm 制程已準備就緒於 2013 年底量產,預期 2015 年將會按照規劃推出 10nm 、 2017 年推出 7nm 制程, Intel 正不斷突破現有界限。
Intel 半導體制程 Roadmap ,至 2017 年將可望量產 7nm 制程晶片
運算將無所不在
PC 市場正進入全新時代,個人電腦不再被局限於舊有的 Form Factor ,正如 1980 年 Motorola 手提電話採用 1500nm 制程,當時並不能想像手機進化至 22nm 制程,其運算能力相較 Pentium 4 還要強大, Intel 在半導體技術的優勢,令過往只能幻想的應用變成真實。
Intel 22nm 「 Merrifield 」系統單晶片運算能力超越 Pentium 4
展望未來運算將無所不在,所有裝置及物件均具有運算能力,意味著整合運算解決方案必定趨向更小、更快、更多功能及能夠大量生產的方向發展演進。嵌入 式應用、物聯網絡、車用電子、數位醫療與工業自動設備等等,由高性能 Intel Core 系列至針對低功耗、低運算量的 Intel Quark 處理器系列, Intel 因應不同的運算需求提供適合的處理器。
Renée James 展示了針對數位醫療市場的 MC10 ,它仍然在研發的階段,能夠檢測病人的身體狀況,透過網絡傳送至醫生的系統中,提供而準確的病歷資料,而系統可以協助醫生管理眾多病人,如果病人出現突發狀況,亦可即時察覺提供急救支援,數位醫療僅是未來運算無所不在的冰山一角。
Renée James 展示了針對數位醫療市場的 MC10
進入 Big Data 時代來臨
Renée James 指出, 2050 年全球將會有 70% 人口居住在超級城市。半導體技術的發展將會進一步提升智能城市的機器對機器 (machine-to-machine) 數據管理。英特爾正與都栢林及倫敦合作開發一個參考解決方案,為城市管理帶來革命性的改變,以更低成本為市民提供更佳的居住環境,同時提升市政服務。
此外, Intel 正與俄勒岡州健康與科學大學的奈特癌症研究所合作,進行一項計劃,旨在降低分析人類基因圖譜以及創建可多維搜索的 DNA 地圖所需的成本和時間,現時約有 1/3 女性與 1/2 男性死於癌症, Intel 一直努力提升運算能力以及處理海量數據,以面對未來挑戰。
與俄勒岡州健康與科學大學的奈特癌症研究所合作
為應付網絡高速發展及數據運算的儲存需求, Big Data 時代正式來臨,為了更有效率應付數據量幾何級數的成長, Intel 努力重構數據中心,幫助企業應對日益增長的雲服務需求,有效管理全球數十億使用者和互聯設備所產生的數據,協助數據中心和伺服器、網路、儲存和安全等雲服務供應商建立一個通用與軟件定義的技術基礎。
會上同時發佈針對數據中心應用的 Atom C2000 系列處理器,代號分別為「 Avoton 」和「 Rangeley 」,專為微型伺服器、冷數據儲存及入門級網絡平台而設的第二代 64 位元系統單晶片,將會是 Intel 面對 ARM 架構入侵伺服器與數據中心市場的武器。
核心代號「 Avoton 」的第二代 64 位元系統單晶片 Atom C2000 系列