• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

iFixit难维修手机排行榜新鲜出炉

来源:weiphone
时间:2013-09-29

分享至:
专业电子设备拆解维修网站 iFixit 拆解过不少手机、平板以及笔记本等设备,而且还会为设备的维修难度打分。按照 iFixit 打分的惯例,十分为满分,得分越高月容易维修,得分越低就代表维修难度越高。日前,iFixit 网站为近年来拆解过的手机维修难易度进行排行,排名基于得分,容易维修的手机是摩托罗拉 的 Droid Bionic 与 Atrix 4G,两款手机得分为 9 分。前者容易维修是因为屏幕不到两秒即可拆下,而且很多部件采用模块化设计; 后者容易维修是因为 LCD 屏幕和玻璃是独立的,未融合在一起。



不容易维修的手机是 HTC One,得分为 1 分,为历史低分。金属一体化机身让打开后盖难上加难,而且电池还紧紧地连接着主板,难度系数飙到。

倒数第二难维修的手机是 2007 年的 iPhone,焊接电池以及隐藏的芯片让它只能拿到 2 分的得分。发布的 iPhone 5c 和 5s 都是 6 分,维修难度中等,前面板比较容易拆开。

常见机型评分:

Motorola DROID Bionic; 9

Motorola Atrix 4G; 9

Samsung Galaxy S4; 8

BlackBerry Z10; 8

Samsung Galaxy Note II; 8

HTC One; 1

Apple iPhone (2007); 2

Motorola DROID RAZR; 4

Motorola DROID 4; 4

HTC Surround; 5

iPhone 5 (2012); 7

iPhone 3GS (2009); 7

iPhone 3G (2008); 7

iPhone 5C (2013); 6

iPhone 5S (2013); 6

iPhone 4S (2011); 6

iPhone 4 (2010); 6

iPhone (2007); 2















































标签 iFixit 维修手机 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购

更多新闻