• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

快播启示录 盒子争霸进入芯片硬件之争

来源:IT168
时间:2013-09-29

分享至:
    整个9月电视盒子市场可谓一片“混乱”,新品层出不穷。小米发布新一代的小米盒子,依旧主打发烧人群;华为将在本月正式上市盒子产品MediaQ M310;阿里-华数彩虹盒子初定于9月上市;新浪、360也按捺不住,纷纷表示要推出旗下的电视盒子……



新品迭出迅速炒高行业关注度,本是极好,但在另一方面我们也应该看到,上述的这些电视盒子几乎无一例外都是以内容、服务取胜,却忽略了关键的硬件配置。而在9月16日发布的快播盒子,不仅在内容上不属于同类产品,更是将硬件性能、技术作为卖点。基于瑞芯微RK3188 28nm四核盒子——小方,支持H.265,号称当下快的盒子。它的锋芒毕露,或将产生蝴蝶效应——电视盒子即将进入硬件之争时代。

入口重叠、内容雷同:传统竞争砝码不复存在

传统硬件厂商、互联网企业的不断参战,使得电视盒子市场急剧升温。有数据显示,2012年的智能电视盒出货量在200万台左右,2013年能达到600万台甚至更高。如此美味的“蛋糕”,自然人人都想咬一口。此外,电视盒子目前软硬结合度高、强调用户体验、快速、低价的商业模式给市场带来一浪高过一浪的冲击。

这股电视盒子浪潮其实早就可以预料,毕竟电视盒子作为家居生活中心——电视有价值的周边附加产品,是消费者接受信息的“屏”,也是未来通向智能生活的入口。因此,传统硬件厂商和互联网企业纷纷抢占入口就毫不稀奇了。但问题是现在的电视盒子市场还处于原始期,还没有一家具有真正的统治力。入口之争看起来更像是过家家一样,属于小打小闹级别,根本还不是竞争的砝码。

此外,这些电视盒子的另一大传统竞争砝码就是内容。海量的视频内容是电视盒子的立命之本,也是吸引用户强有力的武器。无论是小米盒子、华为盒子和视频内容提供商合作,还是其他视频网站自己推出的电视盒子,在内容上都存在雷同现象——毕竟内容都是经过审核的,差别不大。可以说每款电视盒子都已经不再具备内容优势,已经不再是权衡一款盒子是否优秀的标准。反而是阿里云盒子提供网购、支付功能,快播盒子接入旗下游戏平台,为用户提供一个超强的电视端游戏平台……这样的新鲜、独特内容能够激起用户的购买欲望。

当入口、内容都已经不再是门槛和竞争砝码时,电视盒子必须寻找下一个竞争点,否则

单纯依靠入口、内容上的噱头,只会在促进市场迅速形成规模以后,就立即迎来新一轮的洗牌。就目前来看,采用瑞芯微RK3188芯片方案的快播盒子为业界指出了一条新的方向——硬件竞争。

硬件竞争时代:电视盒子市场或将引发“军备”竞赛

其实和电视盒子发展的轨迹相反,智能手机是先展开硬件竞争,比如“核战争”、RAM之争、屏幕之争等,促进了智能手机快速的发展。而电视盒子则是先展开入口、内容竞争,进入硬件之争是必然趋势。

硬件竞争是真正的推动力。明显的例子就是现在的智能手机停止了硬件竞争,转向人性化功能述求,结果9月份新出的iPhone 5S、三星Note 3、小米3、魅族MX3等被吐槽毫无新意。可以说,由号称“当前快的盒子”——快播盒子引发的硬件竞争来的恰到好处。

快播盒子与其他电视盒子相比,的竞争力就在于其硬件配置,凭借瑞芯微的RK3188芯片方案,它已经成为电视盒子产品中的性能之王。在制程工艺上,瑞芯微RK3188芯片采用台电28nm工艺,在目前的电视盒子产品中无出其右。即使号称“发烧级”的小米盒子,其AML8726-MX芯片仍采用较为落后的40nm制造工艺,RK3188芯片相比40nm工艺功耗节省20%。

在CPU核心架构上,RK3188芯片采用四核A9架构,频率高达1.8GHz,这让快播盒子成为目前性能好、运行速度快的电视盒子产品。在GPU上,采用Mali-400 MP图形处理器配置的四核架构,默认频率为400MHz,在运行游戏时可升至600MHz,在图形处理上也是绝对的王者!



此外,不仅仅是硬件配置给力,基于硬件衍生出的技术在全行业也处于水平。比如,瑞芯微RK3188芯片支持H.265编解码标准。和H.264相比,H.265使用了大小浮动的编码单位以及更先进的帧内预测模式,同画质的情况下使用H.265的视频可以做到H.264的一半体积。这就意味着视频内容的质量将上升许多,而且可以节省下大量的网络带宽!目前在电视盒子芯片领域,瑞芯微对H.265技术的支持树立了标杆,成为其他芯片苦苦追赶的对象。



瑞芯微RK3188 28nm支持的H.265经测试,同等画质下,体积比H.264小50%以上。

还有配备齐全的无线同屏功能,包括WiMo、Miracast、GPU Mirroring等。其中GPU Mirroring则是瑞芯微的专利技术,传统方案通过视频编解码完成,画质较差,瑞芯微则基于GPU同屏方式实现,画质可以100%被还原,传输数据量更小。在类似于苹果AirPlay音视频媒体推送与分享方面,瑞芯微的DNLA推送软件,兼容性和稳定性也堪称。

可以预见的是,快播盒子凭借瑞芯微RK3188芯片方案即将带领整个行业迅速进入硬件竞争时代。而这也将推动电视盒子产品开始真正的变革,以硬件为竞争力,整个行业将真正的百花齐放。

拭目以待灿烂的竞争时代


电视盒子行业蓬勃发展的趋势不可逆转,即将引爆下一个热点。但若想成为智能手机那样深刻改变人们生活形态、方式的产品,厂商和企业就不能一直纠结于同质化的内容,不能只顾抢占入口。要知道电视盒子作为一款智能产品,其体验还是建立在硬件基础之上。在当前硬件配置远未达到巅峰,远未满足用户体验的时候,其他的都只能是空谈。

采用瑞芯微RK3188芯片方案的快播盒子带来了硬件竞争的曙光,拉开了也许是电视盒子发展史上灿烂的硬件竞争时代,就让我们拭目以待,看电视盒子在未来究竟会为我们带来多大的惊喜。
标签 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻