来源:MacX
时间:2013-09-29
苹果出售Macintosh电脑已经30年了,在过去6年中,个人电脑业务远远没有后PC时代的移动设备更受欢迎,那么Macintosh电脑的未来会怎样呢?
2013财年,Mac业务不理想
去年假日季节,也就是2013 Q1季度前的6年半,苹果Mac销售一直远超全球PC市场的增长速度。在2012年,PC销售开始戏剧性的缩减,这是2001年网络泡沫后的次。苹果一直逆势而上,直到2012年12月,Mac销量开始出现下滑。苹果称Mac销售从2011年的520万下降至去年12月的520万是因为该季度少一周,而且全新iMac的供应非常吃紧。苹果CEO Tim Cook称笔记本销量很正常。
除了iMac供应吃紧,苹果也没有发布全新Mac Pro。在去年第四季度,苹果不得不大幅降低库存。虽然Mac销量比去年同期降低22%,但营收只降低了16%。不过,Mac销量今年三月再次降低。这意味着苹果Mac业务正在与PC行业一起下滑。事实上,PC行业下滑的更早,2012年总体电脑销量降低了6.4%,2013年下滑速度更快,达到了13.9%。
每个人都知道Mac业务为何下滑,主要是因为iPad和各种平板电脑的崛起。数据显示,iPad正在不断蚕食PC销售,而山寨平板电脑则在侵占上网本市场。
苹果应该全新投入移动业务么?
iPad、iPhone和iPod发布前,就有人预测苹果应该放弃Macintosh。今年夏季,在WWDC大会上,苹果强调Mac用户群上涨至7200万,比5年前增加了100%。相同时间内,PC市场只增加了18%;甚至两年前就停止了增长。OS X Mountain Lion发布有hi你按之后,销量为2900万。上周发布的iOS 7则高达4亿,不过iOS 7是免费供应的,而OS X则是付费升级,OS X Mountain Lion为苹果带来8.4亿美元营收。
微软去年第四季度来自Windows的营收为60亿美元,不过苹果大部分收入来自硬件,去年季度Mac硬件带来55亿美元营收。苹果来自Mac平台的收入与微软Windows的营收持平。区别就是苹果Mac平台并不是苹果的平台,也不是、利润的平台。
苹果应该融合iOS和OS X么?
那些无法理解的用户因为不了解苹果的战略,根据有限的事实做出推论。其中著名的想法就是iOS和OS X将会融合,两款系统之间的技术差别还是非常大的。有趣的是没有人曾建议微软应该将Windows XP和Windows Mobile融合,这两款平台完全不同,除了名称,也没人建议微软应该将Windows 7/8与Windows Phone 7/7融合,因为PC平台与移动平台之间的app开发策略完全不同。
将移动平台和桌面平台融合肯定会非常怪异,苹果曾表示用户希望iOS和OS X能更好的协作,而不是融合。在即将发布的OS X Mavericks中,苹果加入了iOS风格的地图和iBooks。相信未来几年内,iOS设备和Mac平台的设计上的差异还是不允许两款系统融合
苹果Mac平台的投资
苹果一直在为Mac开发技术,而不是选择融合。去年发布的Mac开始支持Thunderbolt、USB 3.0、Fusion Drive混合硬盘。今年发布的MacBook Air和iMac开始支持802.11ac千兆WiFi,这些技术都不适合移动设备。Thunderbolt基于英特尔x64架构,Fusion Drive混合硬盘使用机械硬盘,这两种技术可能永远不会出现在移动设备上,而苹果全新Lightning连接器似乎可以支持支持USB 3.0,不过目前A7芯片中还未发现相关支持。
移动设备如果需要支持USB 3.0,则需要非常快的内存,目前USB 2.0标准仍然快于任何硬盘。一些iOS设备选择了WiFi同步,这种同步方式也慢于USB 2.0。802.11ac千兆WiFi也非常快,目前iOS设备WiFi速度快为150Mbps。
Mac Pro华丽回归
今年的WWDC上,苹果推出了全新设计的Mac Pro专业电脑。不过,这款电脑主要针对的是高端用户,并不适合普通消费者。Mac Pro和iMac会继续蚕食PC市场。今天,需求很简单的用户会选择iOS,开发者也更倾向于为iOS开发软件,而不是Windows Phone平台。