来源:中国电子网
时间:2013-09-29
Cadence设计系统公司近日宣布可提供业界首款支持全新HDMI 2.0规范的验证IP(VIP)。这款VIP使设计师们可以快速彻底地验证其片上系统(SoC)是否符合HDMI 2.0规范,从而加速批量生产的准备时间。这款用于HDMI 2.0的Cadence VIP支持各种主流逻辑模拟器、验证语言及包括UVM(Universal Verification Methodology)在内的方法学。
“Cadence提供的这款HDMI 2.0验证IP可以让很小的验证团队在非常紧迫的日程限制下交付可靠的成果,节省了开发验证解决方案所需要的精力,让我们的工程师们得以专注于其他对项目完成非常重要的任务,”意法半导体显示产品部验证经理Larry Porter表示,“这样,我们就能创造出客户所期待的那种高品质且可靠的设计。”
“HDMI 2.0规范的推出,是HDMI论坛的一个重要里程碑,”HDMI论坛主席、来自索尼公司的Robert Blanchard表示。“我们的会员企业紧密协作,拓展了消费电子应用的音视频功能,将已经非常成功的HDMI规范提升至新的水平。”
“HDMI 2.0承诺给眼光已经非常挑剔的视频观众带来全新的体验,”Cadence公司VIP产品营销集团总监Susan Peterson表示, “我们的客户现在可以快速获得我们的VIP,这样他们就能很有信心地创造出这些激动人心的新产品,并将他们快速地铺上商店货架。”