• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM:今年A9双核和A7双核仍是主流,年底将发布Mali7系列GPU

来源:平板新闻网
时间:2013-09-29

分享至:
    近日,ARM中国市场经理邹诚在炬力平板“三剑客”发布会上,对于ARM芯片架构外来的发展以及Mail系列GPU的规划进行了一些介绍,同时还爆料,将会在今年发布Mali 7系列GPU。



ARM认为,在今年Cortex-A9双核和Cortex-A7双核将成为主流,此外A5双核也将会有一定的市场。而直到明年四核才会真正成为主流,其中占据主导地位的还是Cortex-A9四核,其次是Cortex-A7四核和Cortex-A5四核。到2015年,A15/A12+A7这类Big-little架构的4+4或2+2的方案才有可能真正流行起来。而64位架构的Cortex-A57/A53的4+4或2+2架构,以及Cortex-A53四核架构要等到2016年之后才有可能普及。当然芯片技术的发展总是走在大众的实际需求的前面,这也是市场竞争的驱使。不过ARM并没有因此而忽视对于用户真正需求的关注,所以ARM仍然在此前的一些架构的基础上进行不断的优化,持续的加补丁。比如炬力ATM7039四核就是采用的ARM的Cortex-A9 R4架构,相对于此前的版本,新的版本在加入了针对存储器的管理,以及指令的跳转预测(预测的精确度的提高),通过这些手段来提高CPU的性能,而相应的CPU的功耗以及die size也有一些细微的变化。



另外从ARM展示的这张PPT上我们可以看到,ARM Mali 6系列的GPU有Mali-T604、Mali-T622、Mali-T624、Mali-T628以及Mali-T678多个版本,显而易见,数字越大性能会越强。此外,邹诚还透露ARM将会在今年年底发布全新的Mali 7系列GPU。而一直有关注ARM GPU的朋友应该知道,以上这张PPT上的几款GPU其实早在去年8月份的时候就已经发布了,不过到目前为止,我们看到实际产品当中有应用的只有Mail-T604和Mail-T622。要想用上Mail 7系列GPU恐怕是等到明年底也不一定有戏。所以ARM还是要加快推进速度,不然客户都要被Imagination Technologies抢跑了。

标签 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻