9月27日,为了巩固市场地位,
三星
将利用更大的屏幕和柔性显示屏吸引
平板手机
爱好者。
平板手机非常受亚洲用户的欢迎,这些用户倾向于浏览包含大量数据的网页,并下载媒体内容。甚至连三星旗舰机型Galaxy S4都采用5英寸屏幕,一些分析师同样将S4列入平板手机范畴。分析师认为,平板手机的中期发展前景是乐观的,但平板手机价格偏高,而且更具便携性的小型手机极具吸引力,这些因素将抑制平板手机消费热情。
市场研究机构Canalys预计,2013年全球智能手机出货量为9.93亿部,5.1至6英寸智能手机将占到6%。Canalys分析师雷切尔·拉什福德(Rachel Lashford)表示:“我们的确注意到大屏幕手机的上升趋势,但绝大多数手机仍在5英寸以下,这类手机占到90%以上。”
随着平板手机日益流行,西方手机制造商已经瞄准这片市场。
摩托罗拉近日推出了5英寸Droid Ultra智能手机。诺基亚已经计划推出大屏幕平板手机产品。另据报道,苹果可能也在试验大屏幕iPhone。“通过大规模广告和营销,三星开辟和带动了这片市场,三星已经成为这一趋势的者,”拉什福德说道。
三星移动营销执行副总裁李永熙表示:“当Note问世时,很多人对它嗤之以鼻,有些人甚至认为它难逃失败的命运。但是我们注意到,人们一般携带3款以上的设备,例如手机,音乐播放器和游戏机。因此,我们认为人们需要一款可以满足所有需求的设备。”
三星透露,平板手机在中国、韩国、欧洲和东南亚等市场非常受欢迎。为了增加其平板手机的吸引力,三星还推出了Galaxy Gear智能手表等附属产品。现在,三星计划于下月推出柔性屏幕手机,该产品很可能是 Note 3的另一个版本。
自代Note问世以来,Note的屏幕尺寸便逐年增加。Note 3的屏幕比iPhone 4大2/3。一些平板手机的尺寸甚至接近平板标准。华为Ascend Mate采用6.1英寸屏幕,索尼Xperia Z Ultra屏幕尺寸达6.4英寸,三星Galaxy Mega为6.3英寸,这些产品仅仅比Kindle Fire平板小1英寸左右。