• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

移动芯片市场对决+Intel遭遇ARM后院放火

来源:华强电子网
时间:2012-04-27

分享至:

此前媒体报道称,联想宣布开始内售英特尔芯片智能手机联想K800,内售价格在2380元左右。据了解,这款K800将是全球首款使用了Intel X86架构Atom处理器的智能手机,拥有32nm级的Atom Z2460所集成的GPU性能。而K800的出现,标志着英特尔正式迈进智能移动终端市场。而这也预示着,在移动终端市场中呼风唤雨的ARM,显然是不会让Intel“移动生活”,过得轻松自在的。

Intel闯入移动终端市场来势汹汹

就在近日,英特尔在旧金山推出了新一代的Ivy Bridge架构的酷睿处理器,其制造工艺从32nm升级到了22nm,性能方面有了更强的表现。SI集团分析师萨米特·德翰达就表示:“如果你看看英特尔未来2年的规划图,它对制造制程的推进速度真的比其它人快很多。2013年晚期或者2014年初,就会用14nm制造智能手机芯片,基本一代。”

有分析人士表示,新一代的Ivy Bridge的到来,使得英特尔在与ARM的竞争中又多了一个重要的筹码。目前英特尔投入重金宣传超级本,已经对竞争对手造成一些冲击,而消费者在体验超级本的同时,Intel高性能低功耗的理念,顺其自然的灌输到消费者的意识之中,而这也将会影响到这些消费者的选择倾向。而且,Intel拥有着强大的渠道网络以及众多的铁杆儿合作伙伴。可以说,Intel高调进入移动终端市场,可谓是来势汹汹。

Intel老朋友微软 上演“无间道”

Intel进入移动市场,虽然凭借的强大自身实力,在移动市场站稳脚跟,应该不是什么难事,但是想要打到对手,并不是一件容易的事。作为Intel老朋友的微软,时间对Intel进入移动市场表示大力支持,但是随后也宣布,Win8系统也将有ARM版本上市,并且与与Intel版本同时推出,一时间让Intel也显得尴尬不已。

有业内专家表示,微软也有自己的无奈,虽然Win7被誉为自从WinXP以来出色的个人操作系统,但是随着iPad平板电脑和智能手机的挤压,微软Windows部门的营收在过去5季中,有4季无法达到分析师预估的水准,在Windows 8正是上市前,微软恐怕无法改变目前的市场趋势。所以微软决定把“鸡蛋放到多个篮子里”的策略,也实属无奈。

ARM强硬 欲Intel后院放火

面对来势汹汹的Intel,ARM并没感到恐惧。ARM公司的CEO沃伦·伊斯特仍然自信的表示,“英特尔是全球的半导体公司,拥有大量的资源和先进的制造技术,以及优质的x86处理器,在智能手机解决方案在技术上有所进步,但与我们相比仍落后一代或两代。”ARM在移动终端领域的优势不言而喻,90%的市场份额就足以说明问题。就连Intel的CEO保罗·欧德宁,都表示ARM在目前市场状态下有着先天的优势。

当然,ARM的自信并非全部来源于芯片技术的优势。在移动计算领域获得成功之后,ARM很快就深入到了笔记本领域,蚕食英特尔的核心市场。

ARM CEO都德·布朗(Tudor Brown)去年曾表示,在新一代Windows 8操作系统推动下,ARM在2015年的全球笔记本份额将达到40%。另外,ARM在发布的成果四核Cortex A15芯片的同时,产品首次提出了家用服务器和Web 2.0服务器的解决方案,并且相比较于主流双核移动芯片,性能提升了多达5倍。而按照ARM的计划,ARM向服务器领域延伸的产品将基于1.5-2.5GHz四核配置,提供性能。

有专家称,有了Win8的支持,ARM触及到Intel的核心利益也只是时间问题。虽然ARM在桌面PC的实力还不足以与Intel直接进行角力,但是通过质优价低产品蚕食中低端市场,在服务器端提供一些中小用户的解决方案,还是会有相当大的市场空间的。

而面临市场威胁,保罗·欧德宁仅称:“高通才是我们真正的竞争对手”。然而,所有人都知道,保罗的这句话是在指谁。

标签 ARM Intel 移动芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻