来源:mydrivers
时间:2013-09-27
HMC(混合内存立方体)内存是美光联合IBM以及三星等产业巨头共同开发的新一代超高速内存技术,它使用TSV(硅穿孔)技术堆叠多层DRAM芯片,从而达到提升内存速度以及密度的双重目的。据称HCM内存的带宽能够达到DDR3标准的15倍,同时功耗缺能够降低70%,占用空间则减少了90%。
美光是生产HMC内存的家厂商,今天宣布开始出货容量为2GB的HMC内存工程样品,这是世界上首款HMC内存产品。
当然2GB的容量实在是有点小了,按照美光的计划来看,明年初就能够生产容量4GB的HMC内存了,在三到五年内可以实现商业化。