• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Samsung或推更大屏幕平板手机和弯曲屏幕手机

来源:新浪科技
时间:2013-09-27

分享至:
   
大萤幕平板手机
  新浪科技讯 香港时间9月26日早间消息,路透社报导称, Samsung 有可能将推出萤幕尺寸更大的“平板手机”(phablet),甚至采用弯曲萤幕,以应对大萤幕手机市场的激烈竞争。
  平板手机是一类介于智能手机和平板电脑之间的设备。自2011年底以来,在亚洲市场的推动下,这类设备快速发展。相对于智能手机,平板手机更适合浏览网页和媒体内容。 Samsung 今年4月推出的旗舰手机Galaxy S4采用了5英寸萤幕,因此也被部分分析师归类为平板手机。
  本周三, Samsung 在首尔宣布Galaxy Note 3将在全球范围内开售。这款手机采用5.7英寸萤幕,在韩国的无合约价为990美元。下月,这款手机将在全球约140个国家面市。
  分析师表示,这款尺寸中等的平板手机外观不错,但价格相对尺寸较小的产品没有太大吸引力,因此可能无法引起消费者足够的热情。市场研究公司Canalys预计,采用5.1至6英寸萤幕的智能手机今年在全球智能手机市场的份额将为6%,而今年全球的智能手机出货量将达到9.93亿台。
  Canalys分析师雷切尔·拉什福德(Rachel Lashford)表示:“毫无疑问我们正看见市场向大萤幕手机的转移,但5英寸以下萤幕手机的销量仍占大多数,超过90%。但如果大萤幕设备的价格更低,而包括 Apple 公司在内的更多厂商推出这类产品,那么这类产品的销量将超过预期。”
  平板手机市场的火爆也吸引了欧美厂商的关注。 Google 旗下摩托罗拉流动近期推出了5英寸手机Droid Ultra,而根据消息人士的说法, Apple 公司也在研究尺寸更大的iPhone。 Nokia 初计划于9月底发布一款大萤幕平板手机。
  拉什福德表示:“ Samsung 是这一趋势的,这一方面是由于 Samsung 能够凭藉强大的广告营销能力推动市场的发展。”实际上,一系列趋势推动平板手机成为主流。用户希望尺寸更大的萤幕,因为他们正越来越多地通过手机消费视觉媒体内容,而不是进行语音通话。
   Samsung 流动营销执行副总裁李永熙近期表示:“当我们2011年推出Galaxy Note时,许多人都嘲笑这款产品,一些人甚至断言这款产品将失败。但我们注意到,人们通常会携带超过3台设备,包括手机、音乐播放器和游戏掌机。我们认为,一款设备就可以实现全部这些功能。”
   Samsung 表示,平板手机在中国、韩国、欧洲和东南亚等市场尤为火爆。为了增加平板手机的吸引力, Samsung 推出了一系列配件,例如Galaxy Gear智能手表。Galaxy Gear可用于拨打电话,显示消息,拍摄视频和照片,而用户将不必再拿出放在包中或口袋中的手机。
   Samsung 目前还计划推出一款采用弯曲萤幕的智能手机,这可能将是Galaxy Note 3的一个变种。 Samsung Galaxy Note系列产品的尺寸每年都在增大,代产品采用5.3英寸萤幕,而当前的Note 3萤幕尺寸几乎比 Apple 公司3.5英寸iPhone大2/3。
  平板手机的萤幕尺寸正越来越接近平板电脑。华为Ascend Mate采用了尺寸更大的6.1英寸萤幕,而 Sony Xperia Z Ultra甚至采用了6.4英寸萤幕,这只比亚马逊Kindle Fire平板电脑小1英寸。而 Samsung 的Galaxy Mega萤幕尺寸达到6.3英寸。
   Samsung 在韩国的竞争对手LG计划于本周五推出5.2英寸萤幕智能手机Vu 3。(维金)

标签 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻