中兴VP王勇:4G终端不只有手机 [保存到相册]
(文 国仁)
通信展虽然主要捧场的是“中华酷联”几个本土厂商,略显冷清。但给我一个很大的感觉是,在4G发展的关键时期,也就是国产手机在抬轿助力,在这个时候,国内外厂商的差别就体现出来了,从这一点讲,还是应该多支持国内手机厂商。
9月25日,2013通信展的第二天,中兴手机推出了旗舰手机GEEK的中国移动G3版本。期间,对中兴副总裁王勇进行了简短的专访,谈到中兴4G产品的准备,技术问题的解决。
部署三类4G终端产品
现在各大手机厂商都在为4G商用做准备,王勇用“三全”介绍了中兴准备的4G产品包括:一、全制式,支持市面上的所有制式。二、全形态,数据卡、家庭网关、智能手机、平板。三、全用户,针对语音需求、数据需求等不同定位产品也有所区分。
两种方式解决语音问题
4G网络下如何解决好语音和数据网络同时很好地兼容使用是终端厂商的一个难题。因为4G是个全IP的网络,数据和语音都是使用的IP网络,要对网络要进行大面积的改造。
不过中国移动的李跃也讲,要在明年普及VoLTE语音网,是对4G数据/网络的终极解决方法,但在这之前,有一个过渡期。
王勇讲,现在国外有2种解决方式,一种称为CSFB,通过终端和网络的配合,在语音通话的时候让网络回落到3G或者2G,这一方案对核心网的改造要求很高,中国移动在全国已有6个城市在做试点。
第二种方式叫单卡双待或者叫单卡双连接,让一张SIM卡有2个网络连接,一个连到4G,一个连到2G或者3G,以语音服务为主,在4G过渡时期对语音服务有很好的保证。这类手机通俗的讲,装的是一张SIM卡,但是有2个信号栏。
中兴这两种方式的终端都有采用,在中国移动的两次集采中均也有中标。
中兴VP王勇:4G终端不只有手机 [保存到相册]
三大系列产品
作为通信设备厂商做终端的代表,现在已经把产品分为主要的3大系列,一个是Grand S系列,面向发烧友用户。另一个是Memo系列,主要走的是大屏路线。
同时,还有一个Geek系列,主要面向细分发烧友人群,Grand S是电子产品的发烧友,比如配置。与Geek不同是,Geek面对的细分用户群体,更追求的是一种体验型的用户,比如针对驴友SOS、快速拍照等需求。
这次发布的中兴GEEK手机配备的是Tegra 4处理器,5英寸1080P屏幕,会在国庆前后上市,售价1888元。
后王勇还提到中兴品牌发展上的一些策略,中兴已经和NBA签了3年的合约,为NBA排名前两名的球队,希望借此把品牌在海外也做上去。