来源:南方日报
时间:2013-09-27
随着国务院促进信息消费的相关战略出台,有关中国
4G
牌照何时发放的讨论就一直呈现高热状态。前日,在刚刚开幕的2013年北京国际通信展会上,有关4G的利好信息再度传来——工信部部长苗圩再次确认,我国的4G牌照将在年底前发放,或许是因为提前得知了这一消息,此次北京通信展上4G终端的发布和展示成为各个参展厂商比拼的焦点,而作为4G产业化中重要的一环,终端产品的加快成熟也意味着4G生活真的已经触手可及。
●南方日报记者 程鹏
中国LTE将迎来重大机遇
对于众多参加通信展的终端厂商来说,4G将于年内发牌的信息为他们坚定了花大力气投入的信心。工信部的有关统计数据显示,2013年上半年我国智能手机的出货量2.14亿部,同比增长120%,再次创下了历史新高,而随着智能手机的高速普及,用户对于移动互联网的带宽、流量需求不断激增。“准确地来说,我们现在的很多流量需求还被压抑着,因为我们的通信设施还存在着一定的技术瓶颈,在这种情况下,发展以LTE技术为代表的4G将会为移动宽带市场带来重大的历史机遇。”工信部科技司司长闻库表示,和目前日渐成熟的3G相比,4G网络不仅有着10倍以上的速度提升,而且还能够在网络容量上极大增加,同时真正实现随时随地在线,这种技术特点不仅能够更好满足用户不断增长的流量、带宽需求,而且还能够为技术、应用创新提供巨大的想象空间。
据运营商方面公开透露的消息,未来两年进中国移动在4G网络的投资就多达2000亿元,联通、电信方面虽然目前计划相当保守,但初期也会有超百亿元的投入。“这还只是网络方面,4G终端带来的换机需求也将诞生巨大的商业价值,以2012年我国智能手机总量2.58亿部计,即使年只有10%的4G终端升级需求,这部分换机市场的价值也会多达四五百亿元。”战国策分析师杨群表示。
4G终端成熟度高于预期
在2009年启动的中国3G发展过程中,终端成熟度不足一度成为了业界困扰的问题,尤其是在我国具有自主知识产权的TD-SCDMA制式上,终端发展的严重滞后一度让中国移动陷入了颇为被动的局面。而根据目前国务院和工信部透露出来的信息,我国具有自主知识产权的TD-lTE制式将会成为4G发牌的制式,这不禁引发了业界再次的担忧,终端短板是否会再次成为4G发展的绊脚石呢?
对此,此次参加北京通信展的不少终端厂商给记者带来让人兴奋的消息。中兴通讯高级副总裁叶卫民在接受本报记者采访时就明确表示,目前针对TD-LTE,中兴已经具备了提供智能手机、数据卡等多形态终端的能力,而且首款的TD-LTE智能手机也已经通过了工信部的入网许可。事实上,根据此前工信部公布的信息,目前已经有三星、中兴、华为、酷派等多家厂商的近10款TD-LTE终端获得了入网许可,就连苹果刚刚发布的iPhone 5s/5s也同样提供对TD-LTE的支持。而在此次北京通信展上,据记者初略估计,公开展示的支持TD-LTE制式的智能手机产品已经有数十款之多,相对于TD-SCDMA发展之初终端产品只有寥寥几款的局面,目前TD-LTE终端的成熟度要高出了许多。
而在另外一种LTE制式FDD LTE方面,由于目前全球已经有上百个国家和地区商用了此种技术的网络,终端更是已经多达数百款,如果FDD LTE在国内获得发牌,终端支持更加不会存在问题。
4G手机将进入千元时代
更加值得消费者期待的是,在4G终端日益成熟的同时,随着上游芯片厂商和终端生产厂商以及运营商的协同发力,4G终端的价格普及化进程或许也将快得惊人。据中国移动终端副总经理唐剑峰透露,中国移动目前已基本明确了TD-LTE(4G)终端的发展策略:“2013年仍以3G终端为主,2014年3G与4G终端并举,2015年以4G终端为主,推动多模多频的TD-LTE(4G)手机终端,实现高中低端产品线的全面发展。”
唐剑峰还表示,中国移动希望在2014年推出千元档的TD-LTE手机,因为这将是推动4G业务普及的主要驱动力。如此说法看起来有些疯狂,但据记者从终端厂商方面了解到的情况,这并非痴人说梦。华为终端中国区总裁王伟军就表示,明年7、8月份,华为将会具备生产支持4G网络的千元智能机,并且会力争推动4G手机的价格平民化。“他们讲的这些还主要是TD-LTE制式的4G手机,如果是FDD LTE制式的4G手机的话,入门级产品的价格降到千元左右的速度可能还会快一些。”战国策首席分析师杨群告诉记者,目前联发科方面已经开始4G芯片的规模化试产,预计在今年的四季度或者明年一季度正式推出4G芯片,“依照联发科一贯的性价比路线,采用该公司芯片平台的4G手机很快就会进入千元时代。”