• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ST为STM32F4高性能嵌入式开发生态系统注入活力

来源:21ic
时间:2013-09-27

分享至:

意法半导体( ST Microelectronics,简称ST)首次发布了重要的新开发工具和嵌入式软件组成的强大的 STM32F4 开发生态系统 ,同时还宣布2013年初推出的STM32F4 新微控制器 已投入量产。

开发生态系统包括意法半导体的新STM32探索套件 和STM32F4x9全功能评估板以及软件解决方案,例如STM32-JAVA Java和基于Segger emWin解决方案的STemWin免费图形栈。利用STM32F4x7/4x9 的LCD-TFT控制器和图形专用Chrom-ART加速器,图形栈可大幅提升图形处理性能。意法半导体同时还提供先进的音频IP内核,包括编解码器和声音处理算法。此外,意法半导体合作伙伴也提供大量的解决方案,包括IAR Experiment!磁强计和游戏控制器开发工具以及Raisonance EvoPrimer开发生态系统。Atollic、IAR、Keil/ARM、Raisonance和Tasking为生态系统提供标准的开发环境。

目前即将投产的增强型STM32F429/439系列配备性能的180MHz ARM® Cortex™-M4处理器内核,使用工业标准的性能评测工具测试,具有225D MIPS(Dhrystone MIPS)和608 CoreMark (EEMBC Coremark性能基准评测)的优异表现,这归功于意法半导体的自适应实时存储加速器(ART Accelerator),此项技术实现从闪存执行代码零等待状态。新微控制器提供高达2MB的双区闪存,准许安全在线系统升级。此外,新微控制器还配备意法半导体独有的Chrom-ART Accelerator™图形加速器和TFT液晶控制器,让客户在图形处理市场竞争中占据优势。

STM32F427/437系列微控制器也即将量产,升级到180MHz处理器内核、双区闪存,与STM32F429/439的区别是没有配备TFT液晶控制器,其他功能没有差异。

2013年4月发布的STM32F401微控制器也即将量产。该产品在大小仅为3x3mm的封装内取得了高性能(105 DMIPS和285 CoreMark,ART加速器实现的闪存执行代码零等待状态)、能效与高集成度的完美平衡。

开发支持详细介绍:

强大的开发生态系统现已准备就绪,包括STM32F429/STM32F439的探索套件STM32F429I-DISCO和STM32F401的探索套件STM32F401C-DISCO。

此外,使用STM32F429/39的用户可以选择在配备4.3吋屏幕的STM32429I-EVAL全功能评估板上开发STM32F429, 或者在配备5.7吋屏幕的STM32439I-EVAL全功能评估板上开发 STM32F439。

ST还为用户提供一个音频IP包,包含为STM32F4优化的编解码器(MP3、WMA、AAC)和为STM32F429/F439优化的高性能声音处理算法,其中包括音量控制、响度滤波器、低音混音等控制功能,以及立体声增强和同步工具,例如采样率转换器和时钟漂移补偿。

在第三方工具开发商提供的STM32F4专用工具中,STM32F429独立子板被用于Raisonance EvoPrimer生态系统,可配合Raisonance EvoPrimer 基座使用。Raisonance EvoPrimer基座提供调试/编程接口和评估目标微控制器所需的主要硬件功能。

意法半导体还提供IAR新开发的低价Experiment!工具套件,其中包括磁强测量工具,可用于确定磁场强度,并在1.53 x 1.38”显示器上显示相关信息,一个具有1.8 x 1.6”LCD液晶屏的游戏控制器和一些游戏。。意法半导体还提供新的IAR Starter Kit入门工具。

免费STemWin图形软件包是意法半导体与Segger的合作开发成果,基于Segger的经过市场检验的emWin嵌入式图形软件包。STemWin利用LCD-TFT控制器和Chrom-ART加速器大幅提高图形处理性能,配备的PC设计工具支持高性能GUI开发.

此外,意法半导体还为Java开发人员提供丰富选择。ST Java解决方案初是由合作伙伴IS2T开发,同样充分利用了STM32F429/39 LCD-TFT控制器和Chrom-ART图形加速器的诸多先进功能,可配合相关的评估板和探索套件提高图形处理性能.

这些创新工具增加了对Atollic、IAR、Keil/ARM、Raisonance和Tasking第三方工具开发商的标准开发环境内的STM32F4的支持力度。

在这些开发工具中有很多包括第三方评估板。

STM32F4技术细节:

STM32F4全系产品均具有极高的能效,有助于简化移动便携设备设计,延长电池使用寿命。意法半导体的先进的90nm制造工艺结合先进的研制方法,可限度地降低工作模式和省电模式的耗电量。STM32F427/37和STM32F429/39的耗电量极低,在180MHz时仅260µA/MHz (典型值),停止模式下仅100μA (典型值),是上一代STM32F4产品的三分之一)。作为入门级高性能微控制器STM32F401在84MHz时取得137µA/MHz优异能耗比,在停止模式时仅为11µA。

1MB或2MB双区闪存出现在STM32F429/39系列上,现在STM32F427/37同样增加了这项配置,可执行读写同步操作,为应用设计人员提供更多的应用灵活性,更有助于保护存储器内容。在应用程序正常运行的同时可下载更新程序,安全地安装更新软件。

两个系列产品都包含外部存储器接口,用于连接32位宽的90MHz的SDRAM存储器模组,这让嵌入式系统设计人员将外部SRAM存储器改用性价比更佳的SDRAM存储器。

STM32F429/39和STM32F427/37系列集成意法半导体的Chrom-ART Accelerator™图形加速器,可提高TFT液晶屏幕或显示器并口的图形处理速度,通过降低Cortex-M4 内核的负荷,以软件2倍的处理速度执行像素格式转换等运算,使图形功能更丰富,应用性能更强。

此外,I2S TDM (Inter-IC 音频时分多路复用)接口提供先进的数字音频连接,可实现多声道音频设计。

STM32F429/39和STM32F427/37系列还具有先进的存储器内容保护功能,可以对闪存代码存储区进行限制性访问,只供程序执行之用,从而帮助软件IP提供商、芯片提供商和客户保护固件,防止盗版。

标签 ST STM32F4 开发生态系统 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

更多新闻