• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera开始量售FPGA业界性能的SoC

来源:21ic
时间:2013-09-26

分享至:

21ic讯 Altera公司日前宣布,开始量售其Cyclone® V SoC芯片以及Arria® V SoC工程样片。随着处理器峰值时钟频率的提高——商用级Cyclone V SoC达到了925 MHz,汽车级达到了700 MHz,工业级Arria V SoC达到了1.05 GHz,在FPGA业界,这些器件成为性能的SoC。Altera SoC为嵌入式开发人员提供了可靠的体系结构、效能的开发工具以及密度的系列产品。

Altera的SoC产品营销高级总监Chris Balough评论说:“使用Altera SoC,我们的客户向他们自己的终用户销售产品时,将得益于SoC的系统优势。Altera在SoC体系结构、密度、性能和开发工具上的优势与14 nm处理器发展路线相结合,为嵌入式系统开发人员提供了极好的价值定位。”

Altera的28 nm SoC为业界提供了从25K逻辑单元(LE)到460K LE、密度范围面的系列产品。这一密度范围支持Altera SoC与各种嵌入式系统相集成,从低成本的应用比如工业自动化和汽车辅助驾驶系统,到需要高性能的各种应用,包括远程射频前端、10G/40G线路卡和广播演播室设备等。双核ARM® Cortex™-A9 MPCore™处理器内核频率的提高支持器件满足大量嵌入式系统的性能要求。

Altera SoC在一个器件中同时实现了双核ARM Cortex-A9处理器系统和FPGA逻辑。Altera SoC含有多种独特的功能 (32位纠错码、具有内置存储器保护功能的宽带存储器控制器、灵活的启动功能以及集成PCI Express®,Altera全系列SoC都支持这些功能),支持无线通信、工业、视频监控、汽车和医疗设备市场。开发人员通过开发可定制SoC型号的产品,优化满足系统功耗、电路板面积,以及性能和成本的需求。

Altera的SoC由Altera、ARM以及第三方的操作系统、设计工具、开发套件和软件开发方案等很多生态系统提供支持,简化了开发,方便了器件的应用。Altera SoC嵌入式设计套装(EDS)提供全套工具,包括开发工具、实用工具程序、运行时软件和应用程序实例等,支持嵌入式开发人员迅速开发其固件和应用软件。SoC EDS的核心是独特的Altera版ARM Development Studio™ 5 ( DS-5™)工具包。这一工具包结合了ARM DS-5高级多核调试功能和FPGA自适应功能,前所未有的实现了全芯片调试可视化和控制能力。

供货信息

Cyclone V SoC目前量售85K LE和110K LE密度器件,提供所有三种收发器型号(SE、SX和ST)。Cyclone V SoC提供单核和双核处理器可选,C6速率等级的CPU时钟频率高达925 MHz。还提供CPU时钟频率达到700 MHz的汽车级Cyclone V SoC。这些器件非常适合高温环境应用,例如,汽车辅助驾驶、信息娱乐和电动汽车等。

具有460K LE的Arria V SoC目前发售工程样片。Arria V SoC具有双核处理器,I3速率等级的CPU时钟频率高达1.05 GHz。

标签 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻