• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

风河以SDN优化加速数据中心交换机开发

来源:EEWORLD
时间:2013-09-26

分享至:

【新闻要点】

• 风河 开放网络软件(Open Network Software)为网络交换机提供 SDN优化 方法,真正实现网络中数据平面与控制平面的分离。

• 富士通是风河开放网络软件(Open Network Software)的早期用户之一。

• 风河开放网络软件(Open Network Software)在设计时即瞄准数据中心使用案例,如架顶式交换机以及微型服务器。

的嵌入式和移动软件提供商Wind River®近日宣布推出风河开放网络软件(Wind River Open Network Software),用于加快新一代 数据中心交换机 的开发。开放网络软件是一个完整的开放式软件环境,以便采用软件定义网络(SDN, Software Defined Networking)的方法与架构来开发网络交换机。富士通已经成为风河开放网络软件(Open Network Software)的首批用户。

随着网络数据和流量呈现爆炸式增长,网络资源和连接性需求也一再超越极限。而软件定义网络技术可以对数据中心资源进行虚拟化从而实现提供更加集中化并且具有灵活性的网络控制。风河开放网络软件真正实现了数据平面和控制平面的分离,使企业能够通过虚拟业务的抽象方法来管理网络,同时加速SDN和云计算等新技术的应用。

作为一个真正的SDN网络交换机软件环境,风河开放网络软件提供了建立、修改以及更新网络L1层、L2层和L3层功能所需的工具和资源。这个产品的设计采用灵活的模块化开放架构,具备标准接口以便进行管理和控制。

风河开放网络软件是一个面向未来的解决方案,具有很强的可扩充性,能够无缝添加第三方应用程序,而且还支持众多不同的组网协议。该软件非常适用于大型数据中心的架顶式(ToR, top-of-rack)交换机、刀片式以及微型服务器等不同的网络设备平台。

风河开放网络软件支持 Intel® 开放网络平台 (ONP, Open Network Platform) 交换机参考设计,并且针对英特尔硬件进行了优化,以便提供高性能和高灵活性。 此外,风河开放网络软件还带有国际一流的技术支持团队的服务。

风河公司交换机解决方案总经理Ricky Watts说:“作为一个与云计算相辅相成的技术,SDN可以实现网络控制的集中化和简约化,使企业能够提高灵活性和效率,降低成本并增加节能效益。通过使用我们完整、可扩充的现成软件,用户可以很方便地将SDN交换功能集成到其产品之中,从而缩短产品上市时间,节省人力和成本。”

标签 风河 SDN优化 数据中心交换机 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

更多新闻