• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

GigaDevice发布多款GD32F103和GD32F101系列大容量增强型MCU

来源:集微网
时间:2013-09-26

分享至:

2013 9 25 业界的半导体供应商 GigaDevice ( 兆易创新 ) 日前在北京发布基于 108MHz ARM Cortex-M3 内核的多款大容量增强型 GD32F103 GD32F101 系列微控制器新品。目前,该系列产品已经开始提供样片并将于下月正式投入量产。

新发布的 GD32F103/GD32F101 系列大容量增强型 MCU 片上闪存容量从 256KB 起可至 3072KB ,这也是迄今为止业界容量的 Cortex-M3 内核通用微控制器。高性能高可靠性的片上 Flash 可重复擦写 100000 次,保存数据超过 20 年。 CPU 访问闪存及执行代码高速零等待,执行效率比市场同类产品提高 30%-40% ,在主频下的处理性能可达 110DMIPS RAM 容量从 32KB 96KB ,封装有 LQFP64 LQFP100 LQFP144 等多种选择,所有 GD32 系列 MCU 在软件和引脚封装方面相互兼容,为系统开发与升级提供的灵活性和极具竞争力的性价比。

GD32F103/GD32F101 系列大容量增强型 MCU 延续了已有产品的性能和效能优势,并进一步丰富了高性能的外设组合,可以在同时需要 USB2.0 FS CAN I2S 和内存卡 SDIO 接口的产品设计中发挥工业标准的 32 MCU 的卓越性能,并整合了多达 14 个定时器及 5 UART 3 SPI 2 I2C 接口。另外,新增的模拟外设包括 2 12 位的 DAC 及多达 3 个采样率为 1MSPS 12 位高速 ADC 2 I2S 接口可实现音频解码和输出, 8/16 位外部总线接口 (EXMC) 还可支持 SRAM NOR Flash NAND Flash 等多种静态存储器扩展, 加强了对设备互连及控制应用的支持, 满足信息传输及人机接口等多种标准连接功能的需求。

创新的 GD32 系列 MCU 在遵循行业安全标准的基础上,增强了存储器保护单元 (MPU) 和时钟安全系统 (CSS) ,能够安全执行软件代码及数据,内置的循环冗余校验 (CRC) 功能可检查传输及存储数据的完整性。另外,还加强了对于内部 Flash 数据的保护。 GD32 MCU 采用专利技术的 Flash 加密存储算法,对 Flash 存储自动进行硬件加密,使得每颗芯片的存储内容都是的,从而增强了使用安全性。结合内部的 96 位标识 (Unique ID) 更可有效防止芯片被复制或盗用,为使用者带来双重的安全保障。

GigaDevice 还为全新的 大容量增强型 MCU 配备了成套开发工具,包括配备 3.2 LCD 显示 屏的两种全功能评估板 GD32103C-EVAL GD32103E-EVAL GD32103C-START 入门套件,另外还提供了支持串口在线烧录的软件工具。 第三方工具商也提供了开发板并增加了软件支持。更高性能与更优价格的结合是 GigaDevice GD32 系列 MCU 的价值核心, 目前 GD32 MCU 家族共有 2 个产品系列, 70 个产品型号,共计五种封装类型,以满足日益增长的多元化市场应用趋势。





标签 GigaDevice Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台

更多新闻