华为终端中国区总裁王伟军(右)
新浪科技讯 2013通信展今天开幕,华为终端中国区总裁王伟军做客新浪(79.82, 0.00, 0.00%)“总裁在线”访谈时表示,在上半年,整个华为的终端全球智能手机的出货量在2114万台,增长是超过80%。
以下为访谈实录:
新浪科技:各位网友大家好!2013年中国国际通信展今天进入天的会程,我们新浪科技在展会现场举行了总裁在线访谈节目,现在我们有幸邀请到华为终端中国区总裁王伟军先生来做客我们的节目。我们现在先请王总跟网友打个招呼,问个好。
王伟军:各位网友大家上午好,我是华为公司的王伟军。
新浪科技:华为终端在全球的手机业都是赫赫有名,做了这么多年,我对华为手机刚做的时候还记得,应该是2003年,大概经历了十年的历程,从无到有,我记得以前华为终端在CDMA手机是比较强的,毕竟当时CDMA手机厂商比较少,现在华为终端在所有的制式,都已经成为全球的巨无霸手机企业之一了。这个成绩是非常令人骄傲,也是我们整个中国人的骄傲。所以我现在先想请王总您给我们介绍一下华为终端上半年或者到8月份在中国区的业绩情况。
王伟军:在上半年,整个华为的终端全球智能手机的出货量在2114万台,增长是超过80%。在移动宽带领域,华为公司根据IDC的统计,连续六年在全球排名的。在中国市场来讲,中国市场在全球智能手机发展领域来讲,发展是快的,对华为来讲,在中国市场的业务,今年上半年是蓬勃发展,上半年所有的智能终端出货量是超过了二千万部,其中智能手机的出货量是超过1600万,增长还是相当可以的。按照第三方的统计数据,在整个上半年按照出货量来讲,华为公司在全球的排名是排在第四位。
新浪科技:了今天华为在哪个展馆?
王伟军:在第8号展馆。
新浪科技:欢迎网友前往8号馆看华为的展台。华为在今年的通信展给我们展示了哪些终端呢?
王伟军:这一次华为在第8号馆展出的展览的主题是围绕面向未来的4GLTE,无论是从整个网络到终端以及芯片三个方面重要因素的整合来讲,来体现华为在面向未来的4GLTE整体实力,全球LTE共建213张,华为建100,EPC网络建设80,获得LTE商用合同200多个。 。从整个网络建设上,华为在面向未来4GLTE网络方面的技术和整个建设,包括商用上,还是属于的地位。除此之外,华为在网络高端应用,比如在欧洲,像德国,在亚洲像日本,以及香港地区,这些主要的区域和主要的城市,LTE4G网络的使用,现在已经是在使用华为的网络。还有另外一点,华为通过在这次北展里重点展示了和网络相匹配的智能终端。在整个智能终端这块,包括了CPE、Mifi,数据卡和智能手机,主要展现的是这四块。在这四方面来讲,在去年中国移动在中国杭州进行商用,网络也是采用华为的LTE-TDD网络,同时整个Mifi数据也是使用华为的产品,从商用和整个准备度方面,华为还是非常充分的。在刚刚结束的中国移动的4GLTE的终端集采当中,华为在CPE、数据卡都取得了,同时D2、LTE也是刚刚入围国家的入网证,成为四块入网LTE的智能手机的其中一块,尤其特别值得一提,TD—LTE是采用中国自己的芯片。
新浪科技:海思的。
王伟军:这是一块使用中国自己制造的芯片,这次集中展示了TD—LTE的智能手机,尤其在明年上半年TDDLTE的手机,除此之外,比较熟悉的CPE、Mifi、数据卡在本次北展出,让消费者可以体现这个程序。
新浪科技:像CPE,以前消费者见得不多,可以去展馆现场看一看。智能手机是大家更关注的领域,尤其是T2—LTE的智能手机,华为是已经通过了国家的入网检测,能不能跟我们详细介绍一下,这款手机的情况以及它可能会在什么时候开始商用?因为你不用的话,老百姓还是认为你是实验性的产品。
王伟军:从网络准备度来讲,据我们所知像在中国移动的杭州、深圳、广州,已经具备了商用的条件。在一些地区,像北京、山东的青岛等等,是在建设过程当中,中国电信(52.11, 0.00, 0.00%)也是在建设实验网过程中。所以从网络准备度来讲,应该在今年年底和明年年初具备一定规模覆盖下的网络。这块TD—LTE是采用四核的海思半导体的芯片,三防的机器,尤其整个摄像功能来讲达到1300万的像素,这款机器目前已经进入国家入网证的获取。从使用方面来讲,现在已经能使用,只要有网络,是真正的4G手机。
新浪科技:我们知道华为在4G手机中,先是在国外开始大规模商用,目前华为在国外的欧美市场,4G手机方面的应用情况怎么样?是不是主要是FDD—LTE支持为主。TD—LTE在国外是不是有试验网,也用过。国外虽然号称有很多的国家要建TD—LTE网,但是好像实际上并没有像中国移动这么去弄,比如说日本,你们有没有,您这个网有没有用过,您给介绍一下。
王伟军:在海外的TD—LTE方面来讲,我们是出了一款叫P2,LTE的手机。这款机器在日本是商用,而且一经上市,在整个品牌上暂时排名前茅。所以在技术上以及体验方面,和网络设备方面是经过考验。
新浪科技:为什么在国外是P2,在中国是D2,我记得其他3G制式方面P2和D2都有。
王伟军:从华为产品系列来讲,我们是D系列、P系列,Y系列和G系列,D系列主要是旗舰系列,高端的。这块主要体现在科技感以及手机厚,P系列主要华为的P6是超薄、时尚的照相等等,体现美的体验和使用感觉上的,叫时尚系列。在国内来讲,D2 LTE这款主要在体现华为在未来的LTE技术上,先拿出一款能够体现华为端的技术还有技术能力。预计在明年会逐步根据市场消费者的需求,来推出比如说千元LTE的智能手机。
新浪科技:千元的LTE手机,如果制造出来的话,我觉得这个利润空间就不大了,因为4G手机都突破了千元,挺难的。我记得恩当年TDD—SCDMA 3G手机,始终是两千块钱以上,价格非常高,所以根本卖不动,现在您觉得4D手机从成本上来说、技术上来说是不是可行,到明年的时候。
王伟军:这个产业链来讲,在3G时代的产业链只能说更加理智。对华为来讲,关键一点是采用的芯片是海思芯片,是国产的芯片。这块来讲华为没有正式去做。
新浪科技:您刚才讲的D系列手机和P系列手机的区别。今年华为也推出了一款在业界获得非常好评的一款手机,就是我手上的P6,这个手机现在我也在用,我跟很多人都看了,他们的评价就是这个手机确实与众不同,它的设计方面,我手上还有一款索尼(21.29, 0.00, 0.00%)手机,你们这款手机超过了以精致和精品自己标榜的手机品牌水平了。我想问一下华为在高端精品化手机当中,它的战略是怎样的,还准备走多远,P6你们已经看好P6,获得很大美誉度。
王伟军:根据第三方赛诺数据统计,在整个上半年,在中国市场的智能手机从单价水平来讲,华为公司是在由低端逐步向高端上升的趋势。这是在国产手机里少有的一家到两家是价格上扬的趋势。我一直觉得通过华为这款P6设计比较精美,体验比较良好的机器,华为在走向中高端机型上增加很大的信心。这款机器从6月18号上市以来,在短短三个月时间,零售已经超过一百万部,这个数据根据赛诺的评价来讲,在7月份,这款P6零售超过30万部,在两千到三千元档位创造了奇迹,也增加了华为向中高端机型发展的信心。大家也知道一些知名的品牌,像苹果(490.64, 0.00, 0.00%)在价格比较高端,同时也逐步往价格低端的方向来下手,使得国产手机价格持续下滑,尤其在智能手机做到了1999、2999,对中国企业来讲这是可悲的事情。但是对华为来讲,我是非常有这个信心,通过华为整个以网络,以芯片,以终端整合的实力,坚持精品的策略,能够不断地在中高端机型上给消费者带来更多更加惊艳的产品,同时在一些体验方面,能给消费者带来全新的感受。这是我们的梦想。
新浪科技:把手机价格一味地压低,确实不可取,有个别运营商还是大量采购1999、2999手机,后看手机厂商不通过,没法做到,后产生一个笑话,不了了之。以P6为代表华为推出中高端手机,已经初步成功了,这也是让我们看到华为终端目前的变化。华为终端另外一个显著变化就是渠道的开放,现在根据我的了解,终端也是在建零售店,不光是像过去依靠运营商的渠道,而是要开辟公开渠道的市场。您也给我们介绍一下华