来源:TechTarget中国
时间:2013-09-25
很多企业无线局域网(WLAN)都是其自身成功的“受害者”,这些局域网需要应对激增的无线设备和高带宽应用带来的挑战。为了满足不断增加的需 求,WLAN管理员可以采取双管齐下的办法:更有效地使用现有的信道,增加新的频率来缓解带宽压力。这些战略给已经遭遇802.11n瓶颈的企业带来希 望。
通过802.11ac提高企业WLAN容量
为了提高企业WLAN容量,企业可以采取的直接的办法是转移现有接入点(AP)到802.11ac。802.11ac标准(俗称千兆无线网络)的草案进一步对802.11n进行了改进,能够帮助企业显著提高总WLAN容量。
通过802.11ac认证的产品能够使用更快的数据速率、更紧凑的传输、更通畅的5GHz信道以及更广泛的信道来支持高吞吐量的应用(例如高清视频)。具体来说,如果转移到802.11ac,企业将获得以下优势:
速度:802.11n 数据传输速率为450 Mbps到600 Mbps,使用三到四个空间流来传输流量。而波802.11ac产品使用相同的空间流能够实现高达1.3 Gbps的速度。到2014年年底,下一波802.11ac产品的速度将突破6.93 Gbps。但现实世界的数据传输速率仍然与客户端的能力和距离挂钩。例如,你可以期望通过802.11n达到150Mbps的单流智能手机通过 802.11ac达到433Mbps的速度。由于更快地发送数据只需要三分之一的带宽占用时间,802.11ac会让管理员看到每AP用户数量的相应 的增加。
频谱效率:802.11n和802.11ac都可以使用正交振幅调制(QAM)来发送数据,但802.11ac可以打包四倍多的数据到每个传输中。然而,256-QAM只能在短距离内工作,因此,它只能为20英尺内的用户提供四倍的容量。
5GHz:802.11n 同时运行在嘈杂拥挤的2.4GHz频段以及不太拥挤的5GHz信道,而802.11ac仅为5GHz频段的客户端提供服务。由于5GHz更少的干扰以及相 关RF工程的改进,802.11ac设备可能比802.11n设备体验更好的速度,这再次提高了整体企业WLAN容量。
更宽的信道: 通过结合两个20MHz宽的信道成一个40MHz信道,802.11n的吞吐量增加了一倍。波802.11ac产品也重复了这种做法,它增加了80 MHz的信道;明年的第二波将会增加160 MHz信道。更宽的信道并不会增加可用的频谱,5GHz频段大约是1GHz宽,无论它被分成多少个信道。但双宽信道为高吞吐量应用提供了自己的快车道,在 这个信道中,它们可以更快地传输,而不会受到较慢的延迟敏感型应用的阻碍或者被它们抢占带宽。
从这些优势来看,如果企业用Wi-Fi认证的ac接入点来替换旧的802.11a / g或802.11n接入点,他们将会看到WLAN容量的显著增加,特别是使用配备802.11ac的新的智能手机、平板电脑和笔记本时。传统的客户端将无 法体验这个标准带来的优势,但也会看到一些改善,管理员将能够增加每个WLAN可以支持的设备总数。当在2014年年底第二波802.11ac产品出现 时,多用户、多输入和多输出将让每个接入点同时支持多达四个客户端,进一步提升WLAN的容量。
通过802.11ad增加更多WLAN容量
迁移现有WLAN到802.11ac能够惠及所有Wi-Fi设备和应用。然而,某些设备和应用(主要是平板电脑和视频)非常耗费容量,抢占着有限的贡献带 宽。虽然服务质量方法(例如WiFi Multimedia,WMM)能够帮助优化流量和避免拥堵,终我们将会看到,所有802.11ac设备抢占有限的5 GHz信道。
所幸的是,企业将很快能够通过使用802.11ad来分配带宽“猪”到未使用的60 GHz信道,从而应对不断增加的带宽需求。这个新兴的802.11ad标准(俗称WiGig)利用了802.11ac使用的很多相同的技术来实现高达7 Gbps的数据传输速率。不过,802.11ad是通过完全不同的信道来实现其“魔力”,从而使WLAN的总体可用频谱增加了一个数量级。
这就是说,在范围和穿透力方面,802.11ad使用的60 GHz信道更加不受限制。但从其性能来看,802.11ad只适合于附近设备之间(好在同一个房间内)非常高吞吐量的通信。企业WLAN管理员可能使用 802.11ad来处理符合这种条件的设备和应用,以帮助扩展容量。这样的例子包括,高清视频传输到壁挂式无线显示器,以及维持替代台式机的平板电脑和外 部显示器之间的通信。
容量规划
Wi-Fi认证的ad产品有望在2014年年初推出。从这一点来看,越来越多的设备将会支持802.11ac和802.11ad,实现短距离和长距离的高 吞吐量通信。企业管理员应该开始思考如何在工作场所好地利用802.11ad以及在何处使用它,例如,将边缘视频流从高负荷的802.11ac接入点转 移到802.11ad。