来源:21ic
时间:2013-09-25
21ic讯 Emulex公司日前宣布,第五代Emulex LightPulse®光纤通道(FC)主机总线适配器(HBA)已获得Fusion-io认证,可用于ION Data Accelerator存储产品。日前甲骨文公司在OpenWorld大会上展示的解决方案中也集成了Emulex LightPulse® Gen 5 FC HBA。
工作在目标模式并启用了T10 信息保护(T10 PI)时,第五代Emulex LightPulse® FC HBA能够实现当今等级的后台存储连接性能。ION Data Accelerator可以通过行业标准服务器平台和Fusion ioMemory为企业应用和集群提供强大的共享存储性能。作为Fusion-io解决方案的一部分,第五代Emulex HBA能够帮客户实现无可比拟的应用加速效果和存储服务质量(QoS)。此外,Emulex和Fusion-io还可以为甲骨文公司数据库和其他应用提供端到端的T10 PI支持。
Emulex营销及企业发展高级副总裁Shaun Walsh表示:“基于闪存技术的共享存储可以提供超乎想象的应用加速效果,但只有能够满足密集吞吐、低延时和高带宽要求的高性能I/O连接解决方案才能够充分发挥其全部潜能。Fusion-io ION Data Accelerator数据加速解决方案与第五代Emulex LightPulse® FC HBA相结合,加之Emulex独有的T10 PI卸载能力,可以为客户提供支持苛刻的工作负载所需的性能和可靠性,确保数据在整个生命周期中的可用性和完整性。”
第五代Emulex LightPulse® FC HBA无论是对于服务器发起端还是存储目标模式,都可以提供丰富的特性:
· 极高的性能:业内快的第五代Emulex 光纤通道技术可在单端口¹上实现每秒超过120万的读写操作次数(IOPS),这比Emulex直接竞争对手²目前的HBA产品要快7倍之多。业已验证的第五代Emulex FC技术是Fusion-io ION Data Accelerator数据加速解决方案的完美补充。其可通过减少响应时间、降低延时、消除瓶颈来满足当今应用程序日益增长的性能要求。
· 具备高性能卸载能力力的高级数据保护功能:第五代Emulex 光纤通道技术支持T10 PI标准,可以提供更强的数据保护功能,有效防范数据在网络上从操作系统(OS)传输到共享存储时产生无记载数据损坏。此外,Emulex还为Fusion-io ION Data Accelerator提供了数据完整性校验的高性能硬件卸载能力。
· 支持PCI Express (PCIe) 3.0实现更高I/O带宽:第五代Emulex技术还支持PCIe 3.0,PCIe 3.0可以提供速度更快的I/O总线、更多PCIe通道和更高的I/O带宽,从而助力第五代Emulex技术能够在性能上与基于全新英特尔®至强TM E5-2600 v2产品家族的服务器平台相匹配,从而为虚拟化和数据库管理系统等应用提供性能。
Fusion-io系统工程副总裁Afshin Daghi表示:“全球的各大企业都在采用Fusion-io ION Data Accelerator数据加速解决方案为自己的甲骨文应用提供非凡性能及可靠性。通过Emulex HBA,ION Data Accelerator数据加速解决方案客户可以确保自己的架构能够根据应用程序需求扩展性能,从而满足不断提高的业务要求。”
第五代Emulex LightPulse® FC HBA已获认证,可与全新16G FC Fusion-io ION Data Accelerator数据加速解决方案进行充分的相互协作。欢迎在甲骨文OpenWorld大会1127号展位观看Fusion-io的解决方案演示。