来源:21ic
时间:2013-09-25
21ic讯 e络盟日前宣布提供用于意法半导体(ST)STM32F4 Discovery微控制器开发套件的Discover Wi-Fi开发板,以实现无线连接。Discover Wi-Fi开发板采用Murata SN8200无线网络控制器模块,可提供板载Wi-Fi功能及网络软件栈,是各种高性能、低功耗无线解决方案的完美选择。
Discover Wi-Fi开发板插入意法半导体的STM32F4 Discovery套件后,借助UART和SPI命令接口以及工作频段在2.4 GHz的 IEEE802.11b/g/n标准可提供一系列的广泛功能。Discover Wi-Fi开发板还配备源代码、文档及软件演示,有利于快速启动无线网络项目。
亚太区用户现可通过e络盟购买Discover Wi-Fi开发板,售价为39.99美元。
意法半导体EMEA区域营销与应用、MCU/安全MCU及存储类产品副总裁Jacky Perdrigeat表示:“我们很高兴能够与e络盟进一步合作,为我们基于ARM Cortex-M的STM32F4系列微控制器推出全新开发工具。我们一直努力研发面向大众市场用户的 “通用型微控制器”,同时为他们提供广泛的产品系列、便捷的设计工具及丰富的设计生态系统。”
Murata欧洲区无线应用高级工程师Rui Ramalho表示:“我们很高兴能够将SN8200模块应用于Discover Wi-Fi开发板。我们拥有一系列可将Wi-Fi功能轻松集成到应用程序上的产品,它们均符合FCC/IC及CE认证标准,SN8200模块是我们实现此应用的首款产品,这会极大地加快产品的上市速度。”
Discover Wi-Fi开发板通过一个5V的直流电源接口或者一个小型USB接口,进行外部电源供电,同时也可轻松与其它各主模块进行通讯。Discover Wi-Fi开发板还包含用于实现Wi-Fi网络连接、设立Wi-Fi所有标准参数例如加密等所需的软件栈,从而间接降低主控MCU的软件成本。
e络盟母公司Premier Farnell集团首席技术官沈洪表示:“意法半导体的STM32F4 Discovery开发套件在性能、功耗、协作能力及成本等方面具有良好的均衡性,已被开发人员广泛使用。通过采用无线连接功能,Discovery开发套件具备了更大的灵活性及多用性。”