• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

酷派推国产品牌罕见高价手机 欲与三星拼抢高端

来源:新浪科技
时间:2013-09-25

分享至:
9月23日消息,宇龙 酷派 宣布在高端手机领域发力,推出一款5.9英寸Android旗舰产品大观4代手机9970,据悉,这是国产手机售价近4000元者;同时,宇龙酷派推出首款智能手表,这是国内手机品牌首次正式发布智能手表。

酷派推出年度端商务机

据悉,酷派大观4代手机9970由800人的研发团队历时近1年精心打造而成。在高端机市场,酷派多年以来一直与苹果(490.64, 23.23, 4.97%)、 三星 争夺“天下”此次发布的大观4手机9970主打高端商务手机市场,将与三星Galaxy Note 3、Galaxy S4、苹果5S、5C等产品同台竞争。

据国外媒体报道,全球手机产业链99%的利润被苹果、三星所“瓜分”,其中高端手机市场被三星和苹果的市场份额超过90%。但从苹果Q2季度的财报来看,苹果在中国市场份额和利润都出现双下滑的趋势,这意味着在高端机市场迎来了国产品牌的市场机会,如果国产品牌能够抓住这个产业机会,未来将会在高端机市场有一席之地。

业界分析,今年国产品牌都有向高端市场布局的“冲动”,但更多的是处于尝试阶段,真正有实力在高端市场与国际品牌竞争的厂家并不多。

目前只有酷派具备高端市场的竞争力,主要源于酷派多年在高端市场的影响力,积累了有近百万的高端用户群,二是酷派了解高端商务人群的需求,在技术积累、创新和产品体验方面非常卓越。

瞄准苹果三星同类产品

据悉,酷派今年投入数亿元加大对高端产品的研发和创新力度,组成一个800人的研发团队专门开发、规划高端产品,此次推出的大观第4代产品比去年第3代产品又有质的提升,应用了新的工艺、材质和技术。据内部人士透露,宇龙酷派2013年高端机产品研发投入相比2012年提升20%以上。

据透露, 酷派大观4从技术层面来讲可以主要为PK三星Galaxy Note3,在很多技术创新和功能方面超越三星Galaxy Note3。酷派大观4采用了一块5.9英寸的超高清视网膜屏幕,分辨率达到了1080P全高清,PPI接近380,在材质方面,酷派大观应用了新的材质——特殊的航空材质,很好地凸显了金属的质感之美,并克服了金属材质干扰信号的困难;另外,酷派大观4是首款搭载英伟达全新A15 架构 的NVIDIA Tegra 4,主频为1.8G Hz,可实现创纪录的性能与电池续航能力,玩游戏超级劲爆。同时,酷派大观4采用了索尼(21.29, -0.07, -0.33%)1300万堆栈式摄像头,全新的1/3英寸大小的堆栈式图像传感器,5组5片超高透光率合成树脂镜片和1300万有效像素能更好的捕捉和还原光线,视角达75.7°,小景深10mm,光圈方面达到了F2.2,成像质量优秀,并在频域和时间域空间上实现了双重去噪,保证了低光下图像的细节。

宇龙酷派产品与市场体系副总裁苏进表示,酷派打造的大观4产品主打高端商务市场,为打造大观4的核心竞争力,采取了几个关键性策略:一是强调高端产品的差异化特征,建立酷派大观系列与苹果、三星GALAXY产品的区隔;二是强调产品体验的时尚感和科技感,增加用户对酷派产品的黏性;三是,打造时尚的外观设计和国际一流的工艺也是核心竞争力的一部分,对高端产品采用良好的ID设计和新的工艺、产品材质。

同步推智能手表

另外,此次酷派除推出了高端商务手机大观4代外,同步推出的还有一款Coolpad智能手表, Coolpad智能手表将作为手机的一个配件。此次Coolpad智能手表将与大观4同步上市,后期酷派将会推出系列化的穿戴式智能设备。


穿戴式设备在谷歌(886.5, -16.61, -1.84%)眼镜等引领下风靡全球,互联网巨头和硬件制造商纷纷涉足,三星近日也宣布推出智能手表Gear,穿戴式智能设备的前景变得明朗。市场调研机构ABI Research的研究报告称,可穿戴设备市场预计在接下来五年将能创造5亿台销量,瑞士信贷发表报告预测也称,未来2、3年,可穿戴技术市场规模将由目前的30亿-50亿美元增长至300亿-500亿美元。

据悉,Coolpad智能手表采用1.2英寸LCD夏普屏幕和金属表壳的外观设计,120像素*120像素左右的分辨率,可以通过物理按键操作。目前Coolpad智能手表具备5大功能:来电提醒、来短信查看与回复、邮件内容查看、日程提醒、支持对大观4音乐进行控制等功能。

对此,宇龙酷派副总裁张光强表示,酷派布局智能手表的原因,主要弥补现在大屏手机的一些局限性,智能手表将协助用户过滤提醒信息,核心功能除了本身的手表,将提供电话、短信和日历提醒,所有通知通过手表推送,如果需要用手机操作的,则拿出手机,如果不需要的,则略过,比如电话和短信;他进一步表示,Coolpad智能手表研发的过程并非一帆风顺,的困难莫过于解决智能手表耗电的问题。为了更好地应对这个问题,智能手表被设计成较小的显示屏幕,并且采用了夏普记忆屏幕,以起到省电的作用.




























标签 酷派 三星 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻