9月24日凌晨消息(李明)当前,LTE产业正在全球范围内开疆拓土,前不久国务院常务会议要求推动年内发放4G牌照,中国LTE距离正式商用已进入倒计时。
而对于由我国主导的第四代移动通信(4G)国际标准TD-LTE,产业链各界是否为TD-LTE的正式商用做好了准备?TD-LTE在即将迈入规模商用之前还有哪些亟待解决的问题?TD-LTE如何才能实现在LTE全球市场“三分天下有其一”的目标?对于上述问题,在“2013年中国国际信息通信展览会”期间,
大唐电信
集团副总裁陈山枝在接受C114专访时为我们进行了详细解读。
突破:
TD-SCDMA
为TD-LTE发展打下良好基础
移动数据流量的爆发式增长进一步加速了LTE的大规模部署,全球移动设备供应商协会(GSA)发布的数据显示,截至目前,在全球81个国家已有213张LTE商用网络。
伴随全球LTE产业的快速发展,TD-LTE也迎来了巨大发展机遇。首先,TDD支持上下行带宽非对称配置,更加适合移动互联网的流量特征;其次,TDD频谱相对集中,普遍具有更大带宽,可以提供更佳的用户体验,这也吸引了众多国际运营商选择部署TD-LTE网络。
数据显示,目前全球已发放104张TD-LTE牌照,覆盖人口超过30亿。中国、美国和印度是TD-LTE的主要市场,截止到今年9月,TD-LTE已经在全球17个国家建设了21个商用网络和39个试验网,TD-LTE已得到越来越多的国际运营商的认可。
据陈山枝介绍,目前,从产品成熟度的角度来看,TD-LTE与LTE FDD已经基本保持同步发展;从商用的角度来看,TD-LTE商用网络数量落后于LTE FDD,但TDD技术从TD-SCDMA时代只有中国移动一家运营,发展到现在全球拥有21个TD-LTE商用网络,可见TDD技术已经取得了质的突破,真正成为了国际主流标准。
“虽然TD-SCDMA只有中国移动一家运营商使用,但TD-SCDMA的发展贡献却功不可没,TD-SCDMA打造了由本土企业主导的完整的移动通信产业链,为TD-LTE打下了良好的基础。”陈山枝回忆道,当年TD-SCDMA标准确立之初,国内移动通信产业的发展状况是基本只能研发基站,且没有规模商用;当时没有手机芯片,手机基本是贴牌或OEM;而且我国运营商也没有首家运营新技术标准的经验。
“在经过政府、运营商、产业界的共同努力下,通过发展TD-SCDMA成功打造了我国自主的完整移动通信产业链,芯片实现了从无芯到有芯,本土企业实现了WCDMA手机芯片5%、TD手机芯片75%的市场占有率。”陈山枝认为,这已经说明了TDD技术对我国移动通信产业突破性的作用,这也是我们今后本土企业利用自主国际标准走向全球产业的基础。
在陈山枝看来,检验我国推动TD-LTE产业发展是否成功的标准应该是通过TD-LTE的发展,能否使我国本土企业在TD-SCDMA的基础上进一步提升国际竞争能力,特别是过去薄弱的环节,例如手机芯片、仪器仪表等领域,并能走向国际市场。
前景:频谱决定制式 TD-LTE价值凸显 商用进程应看基站总数而非网络数
不过,虽然TD-LTE正在加速推进,但TD-LTE在商用进程上还是远远落后于LTE FDD,目前在全球仅有近21个TD-LTE商用网络。在陈山枝看来,尽管目前在全球LTE商用网络中,TD-LTE商用网络的占比不大,但同时也要看到LTE FDD商用网络大多为中小运营商。
“衡量4G是否成熟,不仅是看网络数、合同数,更重要的是看基站总数和用户规模。”陈山枝指出,“到2012年底,全球LTE基站数接近29.7万,其中LTE FDD基站26.6万个,TD-LTE基站3.1万个(不包括中国移动)。但根据有关咨询机构预测,2013年,全球将新增加约55万个LTE基站,其中TD-LTE约25万个,TD-LTE发展的步伐明显加快。其中重要的力量就是中国移动,因其拥有全球的用户基数,随着中国移动规模庞大的TD-LTE网络主设备一期招标启动,今年底仅中国移动一家运营商的TD-LTE基站数就会超过20万个;再加上其他运营商TD-LTE的部署,全球范围内的TD-LTE基站数和用户规模即将可与LTE FDD旗鼓相当。”
未来,正是因为频谱资源的日益稀缺,TDD技术和TDD频谱的价值将会更加凸显。陈山枝分析道:首先,从中国移动和全球其他运营TD-LTE网络的运营商经验来看,TD-LTE完全可以作为主网络,而且各项性能指标与LTE FDD不相上下;其次,我国已经建成自主可控的TDD产业链,在系统设备、终端芯片、仪器仪表等核心环节实现质的突破,已完整具备TD-LTE规模商用能力。
“从全球运营商来看,频谱资源是位的,网络技术制式是第二位的,获得哪些频谱资源决定了运营商选择哪种LTE制式。”陈山枝表示,随着TD-LTE的不断成熟,尤其是TDD本身的不对称频段的技术优势,将使得全球越来越多的主流运营商、系统设备厂商、芯片厂商、终端厂商以及仪器仪表厂商加入到TD-LTE产业中来;同时随着国内TD-LTE大规模商用带来的示范效应,TD-LTE一定会实现在LTE全球市场“三分天下有其一”的战略目标。
“而推动国内更多运营商选择TD-LTE网络并快速大规模商用,将确立我国TD-LTE网络的标杆作用,带动TD-LTE全球发展。”陈山枝认为,我国三大运营商都属于全球范围内网络规模、用户规模较大的大运营商,如果有部分运营商采用租赁TD-LTE网络的方式,将在运营、计费、监管等方面存在很多复杂问题,解决这些问题需要大量时间以及人力、物力投入。因此,如采用租用网络的方式,可能会延缓TD-LTE产业的发展速度。
准备:为LTE商用做好全产业链配套支撑能力
“中国4G时代已经到来!”据陈山枝介绍,为了迎接中国LTE时代的到来,目前,大唐电信集团已具备移动通信的全产业链配套和支撑能力,从芯片设计到应用平台。
芯片方面,大唐电信集团自主知识产权的40nm LTE终端芯片已通过规模商用试验的验证,28nm多模多频终端芯片也将在2014年实现规模商用;系统设备方面,大唐电信集团的系统设备可全面支持TD-SCDMA和TD-LTE等多种模式、多种频段,完全满足运营商以升级或新建等多种方式的网络部署要求,大唐电信集团内部研发也具备了有效支持国内其他运营商以及国际运营商进行网络部署的能力。
测试仪表方面,大唐电信集团LTE协议一致性测试仪、终端综测仪等仪器仪表全面具备商用能力,已经能够提供给运营商、检测认证机构、手机终端厂家、芯片厂家等使用;应用创新方面,大唐电信集团积极探索移动互联网领域的商业模式创新,搭建移动互联网多元化开放平台——大唐创新港,为4G的应用发展提前布局。
同时,大唐电信集团还可提供网络规划云平台软件和服务,目前已经得到了用户的充分认可;此外,大唐在继续引领4G标准、专利、核心技术、产业发展的基础上,积极推进4G国内发展和国际化突破的同步,以及业务、行业应用与4G运营商发展的同步等。
另据了解,中国移动已于近日启动了价值200亿的TD-LTE网络主设备一期招标,此次集采涉及全国31个省市,采购规模约为20.7万个基站,共计55万载扇。由于中国移动TD-LTE一期招标的规模庞大,建设进度要求较快,这对于设备厂家的供货能力无疑提出了巨大挑战。
对于供货能力,陈山枝表示大唐电信集团已经做好了充分准备,“在经过中国移动TD-SCDMA一到六期的网络建设之后,作为核心厂家之一,大唐电信集团已成功协助中国移动完成40余万个TD-SCDMA基站的布设,支持现网约1.5亿用户稳定运营,积累了丰富的建网和服务经验,获得了大量优质资源储备;同时,大唐电信集团一直在跟踪TD-LTE市场发展,持续提升生产力、加强工程建设能力、改善网络服务能力。”
目前,大唐电信集团在主设备备货、辅材采购等方面均形成了专业的保障措施和制度;针对LTE工程建设特点,大唐电信集团加大了提前备货量,并在生产线能力方面做了较大提升,足以满足LTE工程的供货进度需求;同时,大唐电信集团拥有快速的供货响应机制和风险管控制度,能够根据客户的个性化需求采取快的响应方式;此外,大唐电信集团还制定了紧急发货机制,在产能预留、发货预留等方面均做了预案,有效保证了供货的及时性和准确性。