• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

阻击ARM 英特尔重塑数据中心策略

来源:21世纪经济报道
时间:2013-09-24

分享至:

ARM企图蚕食英特尔具有霸主地位的服务器市场的目的早已昭然,错过了移动芯片先机的英特尔正在进行反击。

9月23日,英特尔在北京举行凌动处理器C2000产品家族产品解析会。据英特尔中国产品平台事业部总经理Brent Young介绍,C2000产品家族产品及相关技术可为微型服务器、冷数据存储及入门级网络等对效率及灵活性要求苛刻的数据中心基础设施提供支持。

英特尔数据中心及互联系统事业部副总裁、数据中心市场部总经理Shannon Poulin表示,作为重塑数据中心战略的重要组成部分,英特尔专注基于“至强”以及“凌动”芯片提供的针对工作负载优化的平台解决方案。S凌动处理器C2000产品与九个月前推出的代基于凌动处理器的服务器系统芯片相比,性能提高了7倍。

记者了解到,目前在服务器市场,对于很多企业而言,希望在搭建自己的数据中心的时候能够降低成本,而成本很大部分来自于服务器初期的采购成本和运行时的能耗。许多企业的数据中心只是需要简单的数据处理以及存储数据,这种情况下单个服务器进行复杂运算能力的要求并不是特别高。换言之,“低功耗”渐渐成为部分企业选择服务器的一个重要的标准。

“随着智能手机市场的发展,对于互联网公司等企业的服务器需求也在增加,这部分市场未来是很大的。”IT分析师孙永杰接受《21世纪经济报道》记者采访时表示,ARM在智能手机上的低功耗塑造了其品牌优势,这种服务器市场的趋势对于ARM而言某种程度上也是机会。

而在这样的市场趋势之下,ARM透过其招牌式的低功耗的处理器核心架构,也在积极地在服务器市场进行布局。据了解,目前采用ARM架构的服务器半导体厂商已有七家,其中有五家已推出ARM架构的服务器芯片,另外两家的解决方案将于明年发布;而OEM厂商也有包括惠普等12家厂商。ARM方面此前曾表示,预计将在2017年抢下这个市场10%到15%的占有率。

而从英特尔第二季度财报看来,英特尔的核心业务PC客户端事业部收入81亿美元,比上季度增长了1.4%,但与去年同期相比下降7.5%;而数据中心集团第二季度收入为27.43亿美元,去年同期为27.34亿美元,有少许增长。孙永杰对记者说,为了保证稳定的收入不被侵蚀,英特尔此番拿出基于低功耗设计的、主要在平板和手机上运用的芯片品牌“凌动”的目的,在于阻挡ARM在微型服务器市场的进攻。

不过,英特尔X86架构已长期占有服务器市场,ARM想要在短时间内切入并且占据一定的市场份额并不容易。这就好比目前英特尔进军ARM联盟几乎垄断的移动智能终端芯片领域同等困难。

“目前双方就是在扬长避短。作为切入市场方,ARM会指出在计算能力基本满足客户需求的情况下强调他们在功耗的优势,英特尔则会强调计算力,同时表示功耗上他们在进行优化。”孙永杰对记者说,从数据中心实际的需求,如果只在前期的采购成本和功耗上来考虑,但是要保持数据中心的正常运行,性能还是非常关键。“服务器市场上对于ARM而言还有很长的路要走。”

标签 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻