• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

iPhone 5s不平庸 苹果借64位处理器安卓阵营一年

来源:IT时报
时间:2013-09-24

分享至:
看完9月11日凌晨的苹果新品发布会,果粉们感到很沮丧:屏幕没变,外观没变,售价居然如此之高, iPhone 5c更是和大家开了个大玩笑。再加之苹果股价的下跌,苹果似乎被一片愁云笼罩,难道真的是巅峰已过、无力回天了吗?
不过一些业界人士却对苹果这次的表现感到满意,因为库克和苹果表现出了对未来的远见。他们之所以有这样的看法,原因就在于苹果此次在iPhone 5s 上搭载了A7芯片,这是“首款应用在智能手机上的64位系统芯片”,还有M7协处理器。“过去一年库克显然没有让时光虚度,事实上iPhone的新平台已经奠定了未来几年Android的技术基础。”手机中国联盟秘书长王艳辉对《IT时报》记者说道。
64位的威力
PC处理器已经从16位、32位进阶到64位,iPhone 5s则是首次将PC产业中的64位计算能力通过A7芯片引入到智能手机领域,这无疑是开创了先河。那么64位处理到底有啥好处呢?
“64位处理器的处理能力比32位强很多。”王艳辉说道。采用了全新64位内核架构之后,芯片每次的处理量64比特,而32位处理器每次的处理量为32比特,获取信息的速度成倍提升,在密集型数据处理上变得游刃有余,这是同级别32位处理器所无法应对的。来自苹果官方的数据显示,A7芯片的整体性能比iPhone 5上的A6芯片快2倍,是代iPhone上所使用处理器的40倍。
此外,A7芯片还将支持更加丰富的OpenGL ES 3.0图形加速接口,这也意味着iPhone 5s未来在游戏体验方面会有更加出色的表现。
在苹果发布会上演示的手游RPG名作《无尽之剑》三部曲的终篇 —— 《无尽之剑 3》,也让大家看到了64位技术“很好,很强大”。
同时,苹果在iPhone 5s中引入用于辅助运算的M7协处理器,有了它,手机可以更好地追踪用户手机的日常活动,很多日常App的活动就无需持续访问A7芯片,从而降低功耗。
消费者短期难享“福利”
“苹果的创新需要开发者一起去配合,不会有立竿见影的效果,消费者短期内难以感受A7和M7带来的‘福利’,”王艳辉说道,等到App开发者开发出大量有特色的应用,会让消费者感受到iOS和A7的魅力。
缺乏应用的痛苦只是暂时的。苹果官方在发布会上已经明确表示,iPhone 5s上搭载的64位A7芯片可以兼容32位的应用,而且内核以及所有驱动都针对64位架构而重新设计。
“只要将API接口开放给开发者,开发者就能开始开发App了”,王艳辉表示。苹果也在这方面进行了准备,针对开发工具和API接口增加了对64位技术的支持,这使得开发者在接下来,能够更加便捷地将原有的应用转化为64位架构。
9月17日,苹果宣布开发人员从现在开始可以为iPhone 5s提交64位第三方应用。同时,苹果在邮件通知中还表示,将会在下个月做出一些调整,届时将允许所有的应用都能支持 iOS 6 和 iOS 7。
安卓阵营一年
在苹果发布会后不久,老对手三星立刻跟进,宣称在下一代Galaxy智能手机上采用64位处理器。但三星并未就下一代产品上市时间做出明确表示,只是表示不会在“很短时间内”实现。而王艳辉称,三星实现这个愿望应该是1年以后。
ARM芯片是目前琳琅满目的全球移动市场的基石,这种处理器架构被广泛用于苹果、三星、谷歌的设备上,同时包括高通、三星和联发科等全球的芯片方案厂商也基本都在使用ARM架构。“也是在9月初,ARM才正式披露了全面支持64位运算的Cortex-A53和A57架构,也就说,苹果的A7芯片很可能只是用了ARM的指令集,而整个内核是自己开发的”,王艳辉表示,如果是这样的话,那苹果比安卓手机企业至少要一年。
平台开放有开放的益处,但也会产生不利。“像苹果封闭的系统,OS操作系统是自己的,很容易做到软硬件一体开发。而安卓手机厂商很难自己掌控,据说安卓5.0版本才会支持64位,光三星一个人着急是没用的。”王艳辉说。
对PC业带来打击
毫无疑问,苹果此次64位iPhone 5s的发布,会引来安卓阵营的跟风,未来大部分安卓手机厂商都会配置64位处理器。而这股风潮的袭来,会使得原本就不景气的PC业务再受冲击。
现在有消息说,苹果将在10月份发布iPad新品,其中引人关注的是,新版iPad是否也搭载了64位处理器,目前来看,这种可能性极大。
IT评论人士孙永杰认为,如果说针对传统PC企业级复杂计算和大型应用等,苹果64位生态系统可能还存在一定差距的话,那么相对于另外50%左右仍采用32位计算应用的PC(主要是个人用户)来说,苹果iOS生态系统将极具竞争力。也就是说,苹果的iOS系统已经为更复杂的应用程序和更多的内存需求做好准备,未来iPhone和iPad已经具备了替代PC的能力。
这对主宰PC产业的英特尔和微软来说,并不是好消息,他们原本希望将PC产业计算力的优势延伸到智能手机和平板电脑市场中,来弥补PC产业下滑带来的损失,但现在苹果的新动作将使得微软、英特尔未来的移动之路不但变得更加艰难,而且核心PC领域遭受的冲击也会加剧。
























标签 iPhone 5s Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

更多新闻