历经众多的炒作和期待之后,苹果终于对外发布了下一代旗舰级智能手机iPhone
5S
。就外观设计而言,iPhone 5S基本上与iPhone 5保持一致,但是它的内部配置的确得到了一些改进,例如内置指纹识别器,采用更快的64位A7处理器,搭载更加强大的摄像头等。
不过,科技网站Laptopmag认为,相较于iPhone 5S,Android智能手机中仍然存在着一些显著的优势,具体如下:
一、更大的全高清显示屏
如今,智能手机正朝着“大屏”的方向稳步发展,越大的屏幕就越容易获得用户的亲睐。放眼当前的市场,基本上每一部旗舰级Android智能手机都配置一个4.7英寸或更大尺寸的全高清显示屏,然而苹果对于这个发展趋势却选择视而不见。
作为iPhone 5S的主要竞争对手,三星Galaxy S4和HTC One分别配置分辨率为1920 x 1080的5英寸和4.7英寸的显示屏,而iPhone 5S则配置分辨率为1136 x 640的4英寸显示屏。相比较之下,苹果在iPhone 5S中所采用的屏幕解决方案显然已经过时了。
二、可以自主选择键盘
在Android智能手机中,用户可以使用来自第三方的虚拟键盘,它可以为用户带来非常丰富的用户体验,例如滑动手势输入功能(用户在输入的时候手指并不需要离开屏幕,能够通过自动智能识别用户需要输入的文字,并对错误校正,单词联想等功能),改变按键颜色,在打字的时候获得触觉反馈等。而在iPhone中,苹果并未向用户提供虚拟键盘的自主选择权。
三、支持NFC技术
在过去的一年中,几乎每一部新的Android智能手机都开始配置NFC(近场通信)芯片。当两部支持NFC技术的手机对接在一起的时候,它们可以很方便地传输文件,链接和联系人。与此同时,NFC技术还允许用户的智能手机与无数的外设进行配对,包括耳机,电视盒媒体服务器等。此外,一些商店还开始接受NFC移动支付。
不过,苹果似乎并不关心NFC技术能够为用户所带来的便利,当前的iPhone 5S仍然不支持NFC技术,而来自三星的Nexus S早于两年前就开始支持NFC。
四、访问文件系统
通过将Android智能手机连接到PC中,它可以作为一个USB闪存驱动器,并且让用户查看自己所有的文件和文件夹。而通过Android智能手机本身,诸如Astro文件管理器等应用程序也可以让用户浏览,复制,移动或删除文件和文件夹。然而,iPhone用户则不可以享受这一权限。
五、通用的共享菜单
Android智能手机中包含一个通用的共享菜单,它允许用户将应用程序中的照片,视频或文本直接共享至社交网络,电子邮件,聊天客户端以及其他应用程序。相比较之下,Safari和iOS的照片库则可以与Facebook,Twitter和Flickr共享,但是不能够与诸如Google+,Pinterest 或Imgur等服务共享。
六、配置真正的USB端口
多年以来,大多数的智能手机都已经采用microUSB端口用于充电和传输数据,因为一个标准的连接可以为用户节省大量的读写时间。显然,当前的Android手机都已经配有标准的USB端口。反观
苹果iPhone
,它使用的是一个专有的Lightning连接器,只有在适配器电缆的帮助下才能够连接至USB端口,非常麻烦。
七、并排显示多个应用程序
随着三星,华硕,LG和众多的第三方应用程序开始在Android中添加浮动窗口或者是拆分视图模式,Android智能手机允许用户通过一个屏幕同时查看两个或多个应用程序。通过合适的软件,用户可以在屏幕左侧查看电子邮件,并同时在屏幕右侧浏览网页或者是播放视频。与此同时,在同一个屏幕中并排显示多个应用程序还有助于提高用户的办公效率。
当前,iPhone 5S中所运行的iOS 7操作系统并没有提供任何的方式去并排运行应用程序。