• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

那些年NVIDIA历代Tegra系列经典回顾

来源:机锋网
时间:2013-09-24

分享至:

对于熟悉PC的玩家相信都知道,NVIDIA作为全球三大半导体巨头之一,在图形技术和数字媒体处理器行业拥有先进的专业技术。

NVIDIA作为桌面级显示芯片厂商的大佬之一,在2008年2月份发布旗下首款移动处理器——Tegra芯片,虽然相比高通与德州仪 器,NVIDIA旗下的Tegra芯片还是一个新手,但在短短几年中,凭借多年研发桌面级显卡的经验,Tegra芯片在图形性能上要远远超过两位前者。而 今,除了在显示性能方面之外,推出的Tegra4在综合性能方面也处于地位。因此,今天我们就来回顾下Tegra芯片的发展史,详细了解下 Tegra的发展过程。

说到Tegra发展,我们不能不说到智能手机的发展,在2007年6月份,苹果的前任老总,史蒂夫·乔布斯推出了旗下部移动智能手机 iphone,并凭借iOS系统以及全屏触摸等等特性在当时可谓对手机产业进行了一次革命性洗牌,随后,同年11月份,谷歌又宣布与84家硬件制造商、软 件开发商及电信营运商组建开放手机联盟共同研发改良Android系统。并在短短的两年中,Android系统又凭借大量的战略合作伙伴于2011年 季度,全球的市场份额首次超过塞班系统,成为全球。

而NVIDIA Tegra的出现可谓是顺应了“天时、地利、人和”,在2008年2月11日,NVIDIA发布了用于智能手机与PDA平台的APX 2500应用处理器。

Tegra APX 2500

在规格方面,APX 2500芯片基于65纳米制程工艺,核心频率为750MHz,并集成256KB的L2缓存。芯片亦内建了GeForce核心,支持OpenGLES 2.0和Direct3DMobile标准。此外,它支持720p的MPEG-4与H.264/MPEG-4 AVC的解码。而输出方面,支持HDMI 1.2和双显示输出。

虽然从规格上来看,NVIDIA Tegra代性能确实不俗,但也正由于是代,没有哪个厂商喜欢个吃螃蟹,因此,NVIDIA的代Tegra芯片在出货量方面并不理想。但 并不代表没有产品采用这款芯片,作为Tegra合作开发商的微软,于2010年正式推出了基于Tegra核芯的新一代Zune HD。对于微软的Zune系列,相信爱好音乐的玩家不会陌生。

Zune HD

Zune HD是微软的一款突破性的产品,拥有类似苹果iPhone手机的触摸屏、互联网浏览器和高清视频输出功能。此外,该款播放器还拥有高清广播功能和Wi-Fi功能。在当时,可以说是一款可与苹果iPod竞争的产品。

小结:Tegra代可以说是NVIDIA的一款试水产品,虽然在市场上并未获得成功,但让NVIDIA看到了无限前景,因此,在总结上一代的不足因素,于2010年推出了第二代Tegra产品,既Tegra2。

NVIDIA历代Tegra系列回顾:Tegra2篇

2010年1月,NVIDIA在CES2010大展上重磅发布了全球首款双核ARM架构处理器Tegra2,并获得了三星、摩托罗拉、LG等众 多行业巨头的支持。其中LG更是凭借Tegra2处理器一举让Optimus 2X成为了世界上款双核智能手机。这款手机被纳入了吉尼斯世界纪录,并在当时引起了不小的轰动,NVIDIA的Tegra2处理器也由此开始受到人们 的广泛关注。

Tegra2

在规格方面,Tegra2相比前代在工艺从65纳米进步到了40纳米,全新的制造工艺技术,使得芯片的体积进一步收缩,让同样尺寸的芯片可以填充2倍多的晶体管数量。另外,Tegra2采用了全新的架构设计,对于手机行业来说,Tegra2可以说开创了手机双核时代。

Tegra2架构图

Tegra2在架构方面,基于Cortex-A9架构设计,内置一颗8核心的Geforce GPU图形核心,此外,核心内还采用了七个独立“处理器”:高清视频解码器、音频解码器、图像处理器和ARM7控制核心等等。而七颗独立的处理器让 Tegra2无论在上网、音视频播放、图像处理器以及3D游戏的Flash加速方面都能得心应手。

LG Optimus 2X

LG Optimus 2X作为首款采用Tegra2芯片的手机,凭借双核以及无与伦比的图形性能,得到众多用户好评,因此,也奠定了LG与NVIDIA以后更多产品的深入合作。

然而,世上没有十全十美的产品,Tegra2虽然获得了成功,但却并不能掩盖它的缺点。Tegra2虽然在性能方面取得了显著成效,但功耗方面 却让人不敢恭维,因此,NVIDIA为了让功耗达到一个平衡点,忍痛割掉了NEON媒体处理引擎,因此在视频编/解码方面,相比竞争产品表现微弱,同时, 也让这个细微的改动成为了Tegra2核芯的一大软肋。

小结:综合而言,虽然Tegra2割掉了NEON多媒体处理引擎,但其性能表现仍为不俗。特别是在性能方 面,Tegra2凭借双核芯优势可以说力压群雄,同时,NVIDIA在战略方面,还采用了类似桌面级显卡的PhysX市场策略,携手多家游戏厂商共同打造 了THD游戏平台,让使用Tegra产品的用户可以享受到比其他设备画面更精美的游戏作品,而这也是Tegra2设备吸引游戏玩家的一个重量级优势。

NVIDIA历代Tegra系列回顾:Tegra3篇

Tegra2开创了双核时代,然而在大家沉迷在双核处理器的时候,NVIDIA再次发力,于2011年11月份发布了全球首款四核移动处理器, 既:Tegra3核芯处理器。要知道,在当时“四核电脑”才刚刚普及,而四核手机/平板的出现,让用户再次一次震撼。同时,也引起了移动产业的“核战争” 争议。

标签 晶体管 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台

更多新闻