• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

STM32F4微控制器家族再添新成员 主打整体均衡与高性能

来源:EEFOCUS
时间:2013-09-23

分享至:

近期,意法半导体STM32F4系列微控制器再推新品,整体均衡的STM32F401和高性能的STM32F429/39,进一步丰富了嵌入式开发系统。据意法半导体全球市场总监Daniel Colonna介绍,两个产品将突破F4系列低功率、低成本和优性能的极限。他这样强调:STM32F401可以在性能、功耗、集成度、成本四个方面达到均衡,而STM32F429/39可以提供更多资源、更高性能、更多功能。

整体均衡的STM32F401

STM32F401是系列产品中低功率和低成本的代表,意法半导体中国区微控制器市场部经理曹锦东先生讲到,作为一款入门级的微控制器,在保证32位单片机性能的基础上,STM32F401尽可能地满足用户对底价的要求,实现平衡。STM32F401小封装为3*3mm,高集成度利于手持设备中的应用。通过减少外设,STM32F401在84MHz时能耗比低至137µA/MHz,而在停止模式时仅为11µA,这正符合了STM32F401目标应用于智能手表、移动终端等的定位。

意法半导体全球市场总监Daniel Colonna先生

意法半导体中国区微控制器市场部经理曹锦东先生

高性能的STM32F429/39

作为业界高性能Cortex-M微控制器,STM32F29/39从内置闪存中执行代码处理器速度高达180MHz/225DMIPS,内置浮点单元。双扇区闪存方便了安全程序升级。90nm制造工艺使STM32F29/39延续了STM32F4系列高集成度特性,并保证产品价格可控。同时,STM32F29/39实现了极高的能效,停止模式典型功耗100uA。当问及如何做到如此低功耗时,Daniel Colonna先生表示这得益于电压可调整性这一新技术,当频率降低时,CPU电压也随之降低。STM32F439在STM32F427/37基础上做了升级,配备了意法半导体独有的Chrom-ART Accelerator™图形加速器和TFT液晶控制器,可以提高画质,利于图形市场的应用。

产品应用

当问到两个产品的应用时,Daniel Colonna先生详细介绍了STM32F439/39在人机界面的应用,可控制2到6寸的显示屏,同时获得更好的分辨率。此外,延续STM32F4家族基因,新产品主要用于平板电脑、显示器、智能手机等的控制器中,这些应用对功耗要求较高。STM32F401可以作为主控制器以外的传感器中央控制器或者光触控传感器中央控制器,减少耗电量。

更完善的生态系统

STM32F429/39带4.3寸触摸屏的全功能评估板即将面市。曹锦东先生提到,STM32F4探索套件已经发布,意法半导体通过对大学竞赛的资助,让学生抢先体验到的产品和技术。当提及生态系统的完善时,Daniel Colonna表示不仅提供硬件支持,也提供软件支持。用户可以使用享誉业界的专业图形栈解决方案,通过配置产生图形界面,充分发挥STM32F4 Chrom-ART加速器性能。为STM32F4优化的整体音频方案,可取代部分传统DSP的应用,同时降低成本。

“除了提供方案,我们还会提供技术笔记等更多资料,与广泛的合作伙伴打造更具价值的生态链”,曹锦东先生如是说。

现在嵌入式开发百花齐放,曹锦东先生直言面临的挑战是速度。需要更进一步地细化合作伙伴的服务,更快速的反应来应对用户需求。

标签 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻