• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Xilinx在ECOC 2013上演示以OTN速率运行的100G链路

来源:21ic
时间:2013-09-23

分享至:

 21ic讯 赛灵思公司今天宣布其正在参与光纤互联网络论坛 (OIF),将在伦敦的欧洲光纤通讯展览会(ECOC)上演示以OTN速率运行的100G链路。赛灵思将演示如何实现新一代Nx 100G功能,帮助客户设计和交付更高效的Smarter网络通信系统。

赛灵思互操作性演示

光纤互联网络论坛 (OIF)

· 2013 OIF互操作性的一部分 — 为实现新一代100G架构,赛灵思将演示27.95Gbps速度下28.05 Gbps (GTZ) 收发器与Finisar CFP2光学模块之间的互操作性。Virtex®-7 H580T FPGA依照OIF CEI-28G-VSR 实现协议与Finisar光学模块进行互操作,展示了100G网络系统的实际集成情况。

2013 OIF互操作大会

多个OIF成员公司将以光纤互联网论坛为旗帜,在2013 OIF互操作大会上展示多厂商参与的演示活动,实现新一代100G架构。OIF的物理层与链路层演示涵盖多项技术,其中包括用于CFP2和QSFP28插接式模块封装的CEI-28G-VSR 芯片到模块接口、CEI-25G-LR背板应用以及用于实现100G功能的模块热规范。

标签 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻