来源:太平洋电脑网
时间:2013-09-22
现在iPad和iPhone普及率很高,再也不是稀缺品,近初创公司在Occipital正在众筹网站Kickstarter上为其"三维结构扫描仪"(Structure Sensor)配件募集资金。该装置采用Lighting接口连接至iPad,然后通过红外传感器和黑白摄像头(深度感知用)配合平板电脑上的成像系统一起工作。Structure Sensor能够让iPad或iPhone变身为3D扫描仪,创建现实世界物体精确的三维图像。
3D扫描的潜力难以想象。只要你喜欢,就可以将任何零件记录和转换3D模型,然后通过3D打印机创建出一个几乎相同的副本——只需简单地扫描一下,瞬间即刻完成。
当然,Structure将不是一款简单iOS配件。Occipital表示,该公司还计划提供一根"hacker cable"线缆,并将设备的驱动开源。这些工具将使Structure Sensor能够工作于Android、Linux和OS X等平台。
该公司表示,先期会限量300个,仅需329美元,就能够拿到传感器、iPad支架和Lighting连接线。