• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

CREATOR推出快捷FIBER光纤传输器系列

来源:千家系统集成网
时间:2013-09-22

分享至:

光纤传输,即以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。光导纤维,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足视频传输的需求。光纤传输一般使用光缆进行,单根光导纤维的数据传输速率能达几Gbps,在不使用中继器的情况下,传输距离能达几十公里。

CREATOR快捷为了能更好的解决高清、长距离视频信号传输问题,适应行业发展需求,,推出了一系列有关FIBER技术的音视频产品,如:基于FIBER技术的CV、VGA、DVI、HDMI信号数字FIBER高清视频传输器等。

CREATOR快捷FIBER光纤传输器

CREATOR快捷FIBER光纤传输器具有以下产品优势:

1、多模单芯光纤可将1080P高清信号无压缩传输到300米距离;

FIBER光纤传输器将所传输的图像、语音或数据信号进行电光、光电转换,让电信号到光信号、光信号到电信号的转换器,而转换的目的就是为了让各种视频,音频、RS-232、IR信号在光纤中传输。实现另一个优点——传输距离延长至300米。

2、单模单芯光纤可将1080P高清信号无压缩传输到20公里距离;

在另一个传输距离飞跃当中,通过单根单模单芯光纤, 实现高速率、高清分辨率、传输距离延长至20千米优点。

3、光纤接头无需热熔接,直接通过冷接打压方法

传统光纤需要熔接方法需要专业热熔机熔接,CREATOR快捷FIBER光纤传输器无需热熔接,可直接通过光纤冷接工具箱进行打压接法,接法简易、增加效率,降低了成本。

FIBER光纤传输器系列产品(T:发送端,R:接收端):

 

FIBER光纤传输器系统连接图:

应用领域:

 

光纤作为音视频传输器的传输介质,具有信号衰减小、传输距离远、保密性好、抗干扰能力强等特点。CREATOR快捷在音视频市场上提供的光纤传输器不仅能在1芯光纤上传输多路图像,还能实现音频、控制信号、红外等信号同传。然而这些特点正是适用于应急指挥调度中心、电视教学平台、多媒体会议厅、大屏拼接工程、广播电视工程等案例当中。

标签 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

更多新闻