来源:通信世界网
时间:2013-09-22
9月11日,第十四届中国无线技术与应用大会在北京召开,本次大会以“面向无线未来,助力全面应用”为主题,探讨了无线电新技术与新应用、当前无线产业发展热点问题和未来趋势。此次会议中,来自工信部无线电管理局等政府部门、三大运营商、公安部等行业信息化部门以及产业链中的部分厂商专家出席了此次会议,共同讨论了我国无线通信技术的后续发展,其中LTE和Wi-Fi成为此次会议的重要内容。
国家层面即将发放LTE牌照,这对于三家电信运营商而言都是一个重要的发展机遇,然而在TD-LTE与FDD LTE的阵营选择上,三家运营商还未达成共识,尤其是在TD-LTE与FDD LTE协同发展问题上,考验着三家电信运营商的智慧。
TD-LTE产业缓慢发展
中国移动是TD-LTE产业的主要推动者,尤其是在推动其TD-SCDMA网络向TD-LTE演进方面为积极,目前在TD-SCDMA与TD-LTE两张网络上都已经取得了较长远的发展。
中国移动技术部总经理王晓云指出,中国移动的TD-SCDMA目前保持全面、稳定的发展,基站建设规模保持稳步增加,目前已达到39万个,同时中国移动也正式启动了6.2期建设工作,预计明年年中将达到45万个。另外TD-SCDMA的网络质量也得到明显改善,3G语音掉话率0.25%,全程呼叫成功率99.69%,TD用户数已经达到1.58亿,2012年TD终端销售数为5647万,截至今年7月累计终端销售数已达8236万。TD-SCDMA产业也是中国移动今年的发力重点。
对于TD-LTE产业层面,中国移动在推动TD-LTE的全球化应用层面也在积极实践,与此同时,今年开启的TD-LTE20万个基站集采也为全球TD-LTE产业的发展注入一剂强心剂。王晓云指出,从TD-LTE目前的产业发展来看,TD-LTE与FDD LTE在用户速率、时延、并发用户容量等关键性指标基本相同;TD-LTE的终端及芯片产业层面,整体成熟水平大幅提升,具备智能手机商用条件,目前有17家TD-LTE芯片厂商、40家终端厂商,以及222款终端设备;从TD-LTE产业的国际化进展来看,截止2013年9月,已有17个国家开通了21张TD-LTE商用网络,主要使用频率为2.6GHz和2.3GHz。
另外,王晓云透露,中国移动2012年采购超过7万部,涉及35款,2013年上半年已经采购20.65万部终端,下半年将以智能终端为主,实现100万的目标。
LTE的部署挑战依然严峻
中国移动对于TD-LTE产业的投入非常大,然而在推进过程中依然面临较多的挑战,主要体现在三个层面:TD-LTE与FDD LTE市场和终端仍存在差距;TD-LTE多模多频段终端仍需不断提升;语音方案不同阶段存在多种选择。王晓云坦言,目前的TD-LTE市场尚处在市场启动期,相当于FDD2011年的水平,同时TD-LTE首批商用均为中小和新型运营商,而FDD LTE则被大运营商积极引领,并形成全球规模商用台式。另外,根据GSA的统计,截止2013年9月,已有LTE终端1064款,其中TD-LTE终端222款,仅占21%。王晓云呼吁政府及上下游产业链能够给予TD-LTE产业更多的支持。
在中国市场,TD-LTE与FDD LTE的融合发展已经成为主流,而这对于三家国内运营商而言都有相当大的挑战。中国电信副总工程师靳东滨指出,随着LTE的部署开启,如何应对多网协同所带来的挑战成为一大难题,单就中国电信的网络现状来看,一方面TDD/FDD的混合组网非常复杂;另一方面,在与CDMA的互操作方面,产业链依然较差;同时,多维度速率也不均衡。中国电信现在已经积极筹划向5G技术的演进,不再区分TDD和FDD,从而与其他网络实现高度融合。
WLAN千兆时代来临
LTE网络的快速部署吸引了整个产业链中的主要目光,然而在多网协同战略规划的引导下,三大运营商对于WLAN网络的部署也在不断加速,目前三大运营商在主要城市的热点覆盖已经基本完善,同时能够起到有效的网络分流作用。
同时WLAN的发展也已逐步进入千兆时代,工信部已经开始着手对相关设备的认证工作。工信部电信研究院标准所所长王志勤表示,WLAN标准802.11ac已形成稳定版本,而且2013年6月Wi-Fi联盟已启动802.11ac设备认证。同时,802.11ad已正式发布,理论速率分别为6.93Gbit/s,802.11ad设备认证将于2014年启动。千兆WLAN已进入商用阶段,其研发进度加快,产品日趋成熟,目前已有多款802.11ac/ad产品上市。
相关数据显示,2012年全球WLAN公共热点已达210万个,预计到2015年可达580万个。在多网协同战略的指导下,我国三大运营商的WLAN公共热点数现已超60万个,同时中国移动和中国电信计划在近两年将各自的WLAN公共热点数增加到100万个。
值得一提的是,目前在网的WLAN设备多为中小型厂商所提供,大型的WLAN设备提供商不占据主流地位,其中的主要原因在于,三大运营商通过低价布网优先拓展市场规模,为WLAN网络的后续发展埋下一定隐患,随着WLAN网络的不断扩张,如何有效处理网络质量与成本之间的平衡也需要运营商充分考量。