• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel卡片电脑 Atom处理器性能完爆树莓派

来源:中国电子网
时间:2013-09-22

分享至:

目前,市面上比较常见的卡片电脑有 Raspberry Pi(树莓派)、Arduino Due 和 BeagleBone,这些电脑主要是开发者中来开发小型自动化设备、软件开发,甚至可以用来控制机器人、航空飞机等。 上面提到的 3 款卡片式电脑,使用的都是 ARM 处理器,性能上可能并不理想。近日,Intel 公司推出了自家的卡片式电脑 MinnowBoard,尺寸为 4.2x4.2 英寸,采用一颗 Atom E640 处理器,售价高达 199 美元。(这并不是全球首款支持 x86 指令的卡片电脑,今年 1 月份一款名为 Gizmo 的卡片电脑也采用了 AMD 的 x86 处理器)首批 MinnowBoard 产量为 5000 台,已经开始销售。

Intel 推出采用 Atom x86 处理器的 Minnowboard 卡片式电脑,支持超线程,支持虚拟化,开发者眼红心跳,强大、超贵、更开放。

5000 vs 百万,这就是 Intel 芯卡片电脑和树莓派的产品销量,而且从定价来看,MinnowBoard 的客户群绝对不是普通开发者。MinnowBoard 的开发者 David Anders 曾经开发过 BeagleBoard 卡片电脑,他认为 x86 卡片电脑相比传统电脑减小了尺寸,降低了价格,更适合开发者进行硬件开发。

开源硬件更开放

需要指出的是,MinnowBoard 是开源的硬件平台,Arduino 和 BeagleBone 也是开源的硬件平台,只有树莓派不是开源的。使用者可以通过网络获取到 MinnowBoard 的设计图纸和生产材料,执行购买进行组装,也可以购买成品,也可以自定义生产。

硬件开源就意味着在 MinnowBoard 上运行的所有软件都必须开源。在上周的 LinuxCon 大会上,Intel 公司技术总监 Dirk Hohndel 说:“这是首款特殊设计的 x86 开源硬件卡片电脑,开发者可不签署保密协议进行随意开发,所有部件都是开放的、可以卖到的,图纸和源代码都可以下载到。就算不用 Intel 的处理器,也能利用这个平台进行开发。”

不开源的部分是:GPU 的源代码不会对外开放。不过 Anders 说,他会继续向部件提供商(Intel、德州仪器、飞思卡尔等)施压,让他们后选择全部开源。

因为采用了 Intel Atom 处理器,所以 MinnowBoard 可以运行任何 Atom 处理器能运行的操作系统。开发者如果购买成品,将预装 Angstrom Linux 分发版操作系统,兼容 Yocto Project,内置多种模版和工具,可供开发者创造基于 Linux 系统的内置系统产品。

性能爆表!

不管你是硬件爱好者还是高性能追求者,MinnowBoard 的性能绝对让你大开眼界。MinnowBoard 上有 PCI-E 接口、SATA 硬盘接口、千兆网卡,可做文件服务器和网络应用程序服务器。

MinnowBoard

5V/2.5A 电源

Intel Atom E640 处理器(1GHz,32 位,支持超线程和虚拟化技术)

集成 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 600 显卡

1 个 PCI-E 接口

1 个 SATA2 数据接口

1 个千兆网卡接口

1 个 MicroSD 插槽

1 个 USB 接口

UEFI 界面

1GB DDR2 内存

8 个 GPIO 针脚

2 个 GPIO 控制 LED 灯

4 个 GPIO 开关尽管 MinnowBoard 比 BeagleBone Black 贵了 4 倍,但是性能上比它强大了 4-5 倍。“通过优化,某些性能可以比 BeagleBone Black 高 10 倍以上。”

目前,MinnowBoard 主要的应用领域是工业设计,Anders 说,“BeagleBone 虽然体积小、功耗小,但是用途并不广。MinnowBoard 的首批产品主要提供给工业企业,他们使用 MinnowBoard 进行自动化、工业控制的开发设计。许多工业企业为了开发产品,在用到 x86 设计时,必须要使用第三方提供的设备,同时还得购买第三方的软件、支持服务,但是却无法接触到第三方的产品代码,要想进行特殊设计,还得购买授权,成本相当高。”是选择支付 1000 美元的授权,还是选择 200 美元的 MinnowBoard,企业自然会做出选择。

值得一提的是,MinnowBoard 中使用的是一颗单核的 Atom 处理器,这颗处理器早在 3 年前就已经上市。许多人看到 Atom 的名字就会认为性能上很弱,但是 Anders 说支持 x86 的 Atom 处理器在设计上具有很多优势,“Intel 次参与开发开源硬件平台,他们认为要选择可靠的处理器,所以就用了 3 年前的处理器。”

Anders 计划在接下来的 6-12 个月内用上全新的 Bay Trail 芯片,但是决定权不是他一个人说了算。他认为 MinnowBoard 定价高是合理的,因为早期的 ARM 开发平台产品售价也是高的离奇。“我们计划在未来的 12-36 个月里,降低产品价格,让使用 x86 指令的卡片电脑能在市场上体现出竞争力来,不管是使用 Intel 的处理器还是 AMD 的处理器。”

标签 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

更多新闻