• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

泰克TBS1000示波器系列新增4通道机型

来源:21ic
时间:2013-09-22

分享至:

泰克 公司近日宣布,对其 TBS1000 示波器 系列进行扩充,新增60 MHz、100 MHz和150 MHz带宽的三种4通道机型。泰克公司设计生产的TBS1000示波器附带5年保修,可在研发、教育、服务及制造应用中提供长期的可靠电子测试功能。

4通道TBS1000示波器支持全套常用测量类型和分析功能,价格范围为厂家建议零售价人民币8250元(4通道60 MHz机型)至人民币14900元(4通道150 MHz机型)。这些仪器提供优异的性能和精度,采样率可达1 GS/s, DC增益精度为2% (可低至2 mV/div)。

TBS1000系列(TBS代表Tektronix Basic Scope,亦即泰克基础示波器)示波器于2012年11月发布,当时共有五种2通道机型。此次新增的4通道机型增强了多功能性,TBS1000系列因此可用于更广泛的测试环境,例如入门级设计与调试以及质量保证应用。

2通道和4通道示波器均包括用于仪器控制和数据传输的全功能、全文档化编程界面,允许用户将波形保存到USB闪驱的波形记录功能,以及允许用户指定信号容差频带和在信号超出该频带时采取行动的通过/失败测试。

“这些价格使全世界的服务设施、测试实验室、设计中心和大学都能承受为其整个团队配备多功能数字示波器的经济负担”,泰克公司基础示波器总经理Jeff Yost表示,“而且这不仅是另一种示波器——它是泰克示波器,世界上使用广泛的示波器。这意味着各地工程师都很熟悉的直观操作以及准确、可再现的结果。

标签 泰克 TBS1000 示波器 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

更多新闻