来源:搜狐IT
时间:2013-09-22
(图中,红色区域代表LTE网络覆盖的地区,橙色代表3G网络,深灰色代表2G网络或者没有移动网服务。)
北京时间9月22日消息,在全球,LTE仍然只覆盖很少一部分地区。Juniper Networks近绘制一幅图表,展示目前全球运营的LTE现状。LTE是 下一代移动无线电 技术,它的速度很快,正在向全球普及。
GSA(全球移动供应商协会)统计了全球200个LTE网络、或者在建的网络。LTE网络将推动全球从“移动手机网”向“移动互联网”转移,在许多发展中市场,智能手机和LTE是的上网方式。
许多市场在拥抱LTE,一些市场甚至直接从旧的GSM跳到LTE,LTE比GSM数据服务快100倍。
在美国,密西西比河东岸城市、太平洋海岸城市已经覆盖了 4G 网络。全球LTE增长主要来自韩国和日本,但是这两个国家占的地理面积并不大。
3G网络虽然覆盖全球大多人口,但从地理面积来看,3G占的地方并不大。在加拿大、俄罗斯、澳大利亚大多地区,以及南美、非洲、亚洲内部,那里只有2G网络或者根本没有移动网络。这并不难理解,因为那里人口很少。
从国家来看,韩国LTE普及率,覆盖人口62%;日本21%居第二;澳大利亚21%居第三;美国19%居第4;瑞典14%居第五;加拿大8%居第六;英国5%居第七;德国3%居第八;俄罗斯2%居第九;菲律宾1%居第十。