• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

RIGOL DP800系列高性能可编程线性直流电源

来源:电子发烧友
时间:2013-09-22

分享至:


RIGOL DP800 系列可编程线性 直流电源 是北京普源精电科技有限公司(RIGOL)推出的三款高性能、具有三路输出的可编程线性直流电源。它们拥有纯净的输出信号,优异的性能指标,以及多种分析功能和丰富的接口,可满足广大工程师多样化的测试需求。

图一:RIGOL jDP832A kDP832 lDP831可编程线性直流电源

RIGOL DP800系列可编程线性直流电源目前共包括三款型号,分别为DP831A、DP832A、DP832。其中,DP831A包含一个8V/5A的通道、一个+30V/2A的通道和一个-30V/2A的通道;DP832A包含一个5V/3A的通道和两个+30V/3A的通道;DP832也包含一个5V/3A的通道和两个+30V/3A的通道。DP832A和DP832的主要区别在于编程分辨率、显示分辨率和回读分辨率的不同,另外,DP832的用户图形接口也更加单一一些,且DP832没有标配RS232和LAN接口,不过可以通过购买选件升级获得这些非标配的内容。

在性能指标方面,RIGOL DP800系列可编程直流电源表现十分突出:它具有3路的输出;部分通道间隔离,3个通道输出可以独立控制。它的低纹波噪声非常低: ≤350uVrms 或者≤ 2mVpp;瞬态响应时间非常快: ≤ 50us;并具有出色的电源调节率和负载调节率;以及内置V,A,W测量和波形显示。

为了保证电源应用的安全,RIGOL DP800系列可编程直流电源标配过压/过流/过温保护功能,并标配定时输出功能。它的电压、电流输出不是固定的档位,而是精确可调,可以满足不同测试的需求。

为了配合不同的测试需求,它还具有输出开关延迟,输出分析,监视,设置预设等丰富的功能。

为了配合不同仪器的使用,它还标配了丰富的接口,包括USB Host&Device, LAN,RS232,支持GPIB,数字IO等。

作为新一代的测试器,RIGOL DP800系列可编程直流电源配置了3.5英寸TFT显示屏,不仅可以在同一窗口观察到更多的数据,而且图形化的显示效果,也为使用提供了很大的便利

RIGOL DP800系列可编程直流电源秉承着RIGOL一贯的创新精神和为用户创造价值的核心理念,它不仅为用户提供了卓越性能和超值的性价比,也将为用户带来非凡体验,必将成为广大工程师和科研工作者在研发、生产、教育等各个领域的优秀选择。

关于RIGOL:

北京普源精电科技有限公司是从事测试测量仪器研发、生产和服务的高新技术企业。RIGOL是公司的英文名称和注册商标。RIGOL是北京市企业技术中心,是北京市专利示范单位,目前已有专利400余件,其中70%以上是发明专利。

RIGOL坚持自主创新,现已研发并生产了8大系列、数十种产品。包括数字示波器、频谱分析仪、射频信号源、函数/任意波形发生器、数字万用表、可编程线性直流电源、高效液相分析仪系统和紫外-可见分光光度计。公司拥有所有产品的全部核心知识产权,以自主品牌行销全球超过60多个国家和地区。

标签 DP800 直流电源 RIGOL 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索

更多新闻