• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高功率DurisS LED系列多晶片处于“温床期”

来源:OFweek半导体照明网
时间:2013-09-22

分享至:

讯欧司朗光电 半导体 推出 DurisS 8,是DurisS LED 系列的多晶片、 高功率 新生力军。

这种LED的分群精细,在结合高亮度之下,可提供绝佳的颜色一致性。这种新的DurisS主要用于室内照明的定向性与多向性取代型灯具,也适用于LED投射灯;特别适合用在办公室与商业环境中的定向性照明,以及家用照明。

这种LED的精细分群,对应了五阶麦克亚当椭圆分群的涵盖范围,因此,可在定向性取代型灯具中达成绝佳的颜色一致性。若对颜色同质性的要求高,也可额外提供三阶麦克亚当分群。

DurisS8是在接合温度100℃根据颜色座标分群,而非惯用的室温。欧司朗光电半导体德国总部负责固态照明的产品经理Janick Ihringer表示:以演色性而言,DurisS8的演色性指数超过80。下一阶段的任务是进一步拉高演色性指数。

新的DurisS也可以从很小的表面发射出大量的光线,创造出高效率的光学解决方案。产品尺寸仅有5.8x5.2mm,并有两种版本,分别为六晶片或八晶片。定向性取代型灯具可以用到八晶片的版本,这都要归功于本产品在200mA时的亮度可达到500lm。

Ihringer接着补充:可供顺向电压20到30V使用的小巧、低成本驱动模组,已经上市。此外,它们有诸多优良的技术面特性,如寿命可长达25,000个小时或能在110℃的作业温度下运作,特别适合目标应用系统之用。

DurisS8也可降低照明系统的系统成本。DurisS的封装包含了创新的塑胶外壳,不仅特别能抵抗高温与短波光线下的老化,成本也比常用的陶瓷外壳低廉。

标签 高功率 DurisS LED系列 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻