• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

廉价的高清摄像机能否实现高清指标?

来源:慧聪安防网
时间:2013-09-22

分享至:

    在不少人的心目中都有这么一句话:便宜没好货。凡是价格不高的东西,让不少人人心生唏嘘。近年来,高清摄像机普遍应用,它独有的清晰、细腻的图像效果让用户在视觉上有全新的体验,随着近几年开发商在高清摄像机上成本不断下降,高清摄像机价格逐渐“亲民”,但其“高清”概念是否大打折扣?一些廉价的高清摄像机能否实现高清指标?高清摄像机的高清概念受哪些因素影响?本文将与您一起探讨。

廉价的高清摄像机能否实现高清指标?

    何为“高清”摄像机,高清摄像机是早在广电领域运用的概念,在视频监控领域多数人还是沿用了广播电视的标准,将“高清”定义为720p(1280×720,逐行扫描)、1080i(1920×1080,隔行扫描)与1080p(1920×1080,逐行扫描)以上的视频图像清晰度。

    "高清"不能只倚重图像传感器

    一台摄像机主要由图像传感器芯片、同步信号发生器、作为图像信号处理器(ISP,imagesignalprocessor)的DSP、CDS/AGC芯片、镜头等几部分组成,网络摄像机还要有视频编码与压缩芯片。网络摄像机以核心部件的图像传感器(ImageSensor)做分类的话,主要有CCD和CMOS两种。它通过对CMOS/CCD感光器进行逐行或隔行扫描,将光信号直接能够捕获影像并通过SoC芯片处理,通过IP网络进行传输,从而使用户能够通过标准的基于IP网络基础构架在本地或者远程地点实现观看、存储和管理高清视频数据。市场上很多人也是以传感器作为影响高清的核心因素,其实不然。

    目前众多厂家在宣传自己的“百万像素”、“300万像素”甚至“500万像素”摄像机,其实“百万像素”并不是指摄像机的视频分辨率,它仅仅表示摄像机图像传感器的感光元件数。在评价某款高清摄像机的图像清晰度时,除了注意图像传感器的“总像素”外,更为关键的,是要查看它输出的图像分辨率是否达到了“高清”的标准,而影响输出的图像清晰度的不仅仅是图像传感器的像素数。

    现在市面上的网络高清摄像机有很多,影响价位的因素也有很多,高清摄像机以核心部件的图像传感器(ImageSensor)一度被认为是影响高清摄像机高清指标的因素。但是百万像素的图像传感器如果采用隔行扫描的方式,其图像质量也是低于720p的图像清晰度的。

    随着近几年高清摄像机的普遍应用,摄像机实现高清效果,除了关键因素图像传感器之外,摄像机镜头以及图像信号处理器芯片,对摄像机的“高清”实现起着重要的作用,同步信号发生器电路也影响摄像机的扫描格式。

    高清镜头价格回落 廉价摄像机有望实现高清

    现在市面上的高清摄像机有很多,影响价位的因素也有很多。现在高清摄像机价格重要的一个部分可能就是镜头。一个好的镜头从很大的程度上决定了网络高清摄像机的好坏,所以,现在越来越多的人都会非常关注高清摄像机的镜头,一个清晰的镜头,可以让我们的视频画面更加的清晰。

    镜头犹如摄像机的眼睛,而高清镜头就犹如一只火眼金睛使摄像机的清晰度得到保证。随着企业对高清镜头的研发力度日益加大,其清晰度、透光率、色彩还原等方面都有了更好的表现。同时各个镜头厂商针对安防监控行业推出的高清镜头产品线已经比较全面,安防市场自有的需求量以及政府带动的平安城市等大型项目,推动高清镜头市场稳步增长。

    随着百万高清摄像机应用的增多,百万高清镜头的应用也在加快步。高清镜头的风生水起也早已开始。从去年开始,多数安防公司的高清镜头的出货量明显上升。今年以来,高清摄像机的价格有所回落,高清镜头成了部分安防企业的另一个卖点。这样一来,在高清摄像机上镜头的选择更加多样化,选择合适的镜头实现“高清”大有可为。但是价格过低的镜头很难保证摄像机能实现高清的指标。

    芯片技术开发大提速 高清难点“吹弹可破”

    1、国内技术的二次开发

    针对目前监控市场的高清化,芯片厂家正顺应着市场需求,在不断推出性能优秀的芯片产品。目前运用在高清摄像机芯片解决方案主要有三种,一种是ISP部分与视频编码压缩部分分开的芯片处理技术,一种是ISP部分与视频编码压缩部分集成一体的芯片处理技术,后一种是FPGA等实现视频信号处理及编码功能。

    ISP(ImageSignalProcessor)图像信号处理器的主要作用是对前端图像传感器输出的信号做后期的处理。不同的ISP用来匹配不同厂商的图像传感器。ISP的优异在整个摄像机产品中很重要,应当说它直接影响呈现给用户的影响画质的优劣。

    在基于相同的芯片解决方案的前提下,各厂商彼此画面的效果差异不大,主要将会是基于芯片方案的二次开发和产品形态方面的竞争。

    高端宽动态960H摄像机虽然达不到高清的指标,但其ISP对图像效果的影响是一样的。市场上不少摄像机产品都是基于同一960HCCDSensor研发的,就解析度参数而言,已经达到了较高的标准,然而噪点控制、宽动态等一系列技术上的差异,使得摄像机实际生成的图像效果产生很大不同。比如索尼推出的新一代模拟宽动态DynaViewSX技术,就在宽动态处理上达到了一个新的高度。

    2、高清芯片降价高清指标或将实现

    高清摄像机SoC芯片的发展将会在功耗、编码性能、ISP、智能分析这几个方面做技术突破来寻求发展,将会带动高清摄像机产品的发展。

    更低的芯片功耗可以使得高清摄像机体积更小、可应用于更恶劣的环境、以及衍生出多种多样的高清摄像机产品形态。更高ISP编码性能可以使得高清摄像机拥有更高像素的实时压缩能力,大部分的高清芯片如TI的DM368、海思的Hi3515/3516、NXP的ASC8850等都可以做到1080P@30fps,3兆及5兆像素级还无法做到实时压缩,更高像素的高清摄像机可以替代我们传统模式的一点多机的多区域监控模式,可有效的降低设备投入成本以及周边布线成本。

    另外,索尼今年推出新芯片以及海思推出新方案后,加剧芯片商的竞争,以至于高清芯片价格出现了降价。

    芯片的搭配方案的轻松选择,技术方案的提升,让高清摄像机实现“高清”已不成问题,随着国内芯片技术二次开发能力的不俗表现,芯片早已不在是制约高清摄像机价格高居不下的主要因素了。

    小结:

    由于高清摄像机概念不清,部分厂商故意曲解“高清”概念,用百万像素的图像传感器等同于高清摄像机来“忽悠”用户,一些市场上存在的廉价摄像头鱼龙混杂,达不到高清标准。随着高清概念的普及,种种因素给高清摄像机价格上的亲民有了大的突破,但是廉价的高清摄像机必须全面考量各部件的水平,看其到达的真实指标。此外高清摄像机的稳定、耐用性也是重要的。

标签 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻