9月17日消息,苹果在上周推出的首款
64位
智能手机芯片引发了外界的广泛讨论。而三星也立刻跟进,宣称他们的产品也会很快采用64位芯片。那会是在什么时候呢?科技网站CNET日前对这个问题进行了一番分析:
三星移动业务主管申宗钧在上周三对韩国媒体说道:“不会在短的时间里。但没错,我们的下一款智能手机将会拥有64位处理功能。”而在此之前,ARM的高管也是这么谈论自己的Cortex A53和A57,也就是ARM的64位设计。
“Cortex A53和A57正在被发往主要的(芯片)合作伙伴。它们正在推动高端移动芯片和服务器式设计的结合。”ARM首席移动策略分析师James Bruce这样说道。
但也不要太过激动。根据ARM的说法,(来自于三星、Nvidia和高通等厂商的)64位ARM芯片可能都要等到2014年才会问世。换句话说,三星在明年之前将很难在自己的Galaxy手机或平板上加入64位芯片。
而ARM表示,到了那个时候,移动设备将能像笔记本那样运行。“它将允许平板式的设备从信息消化设备变成信息制作设备。”Bruce说道。
三星目前仍使用32位处理器
没错,就像是已经进入64位时代一段时间的PC那样。
而在这一点上,三星其实已经给过我们暗示。他们近推出的Galaxy Note 3拥有3GB内存,这个容量已经和PC内存非常接近了。
由于32位处理器在大多数情况下无法处理超过4GB的内容,所以对于如此的内存容量来说,64位就将变得非常必要了。(Eskimo)