来源:中国电子网
时间:2013-09-18
德国CynoraGmbH公司和卡尔斯鲁厄技术研究所(KIT)近日推出一个新项目,称作cyFLEX,旨在开发可应用于大众市场的OLED材料,融入各种产品的包装。cyFLEX项目将探索如何使OLED材料适应高效的印刷和涂层,并优化OLED元件的制造过程,借此促进发光包装更快进入市场。
究竟cyFLEX项目将如何促进OLED制造?CynoraGmbH的总经理ThomasBaumann博士解释道:“OLED的基本结构由几个纳米薄层组成,它们正逐渐被应用到柔性基板上,如塑料薄膜,采用特殊的印刷流程。cyFLEX项目的将专注于将OLED材料转移到合适的印刷和涂装工艺。然后下一步将会制定解决方案—可加工的OLED可以用于包装印刷。这将使得发光的包装、动画图像、商标和文本成为可能,从而在产品营销方面引发新的冲击。我们可以想象得到这种发光包装会极大地引起消费者的兴趣,对产品的销售起到积极作用。”
这个cyFLEX项目将会运行两年。Cynora收到了一笔619,000英镑的资助,其中309,000英镑由德国联邦教育与研究部(BMBF)提供。在该项目中,Cynora将在InnovationLab(一个地区性的研究和知识转移平台)完成印制柔性OLED薄膜的小批量生产。