• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

OLED点燃固态照明企业激情

来源:中国电子网
时间:2013-09-18

分享至:

 当LED(发光二极管)产能过剩、投资减速、企业倒闭等词汇充斥在近期固态照明相关新闻的时候,OLED(有机发光二极管)恰似一股润物无声的细雨,给固态照明行业带来了清新。谈到OLED,可能国内很多人脑海里浮现的是显示面板,对于OLED照明还很陌生。不过,在中国业界“首位吃螃蟹者”田元生眼里,OLED照明“飞入”寻常百姓家只是时间问题。据工业和信息化部官网显示,今年8月27日,中国首条线性OLED照明生产线在南京第壹有机光电有限公司正式投产。这一标志性事件无疑将进一步缩短OLED照明商业化进程。

市场潜力不容小觑

外企行动迅速

作为面光源,OLED照明以它独特的形态让照明行业无法忽视。市场研究机构IDTechEx的研究报告显示,尽管行业处于萌芽期,但OLED在显示产业的飞速发展,将带动其在照明领域的发展,OLED照明产品成本将不断降低、性能将逐渐提高,而这些将进一步降低OLED照明应用门槛。IDTechEx预测,全球OLED照明市场规模将于2023年增至13亿美元,并且从此每年将以40%~50%的增长率迅猛增长。

面对OLED照明的市场潜力,国外照明巨头凭借技术与资金的优势早已着手准备,希望能占领产业制高点。

记者发现,被冠为娱乐解决方案专家的山铼特亚洲(SLT Asia)公司近日已经完成东南亚的OLED安装项目,该项目已投入使用。值得一提的是,该项目使用了1680个飞利浦研制的OLED灯具。飞利浦市场部负责人告诉《中国电子报》记者,飞利浦去年就推出首款可用于功能照明的OLED照明应用产品。作为一个标准化的产品,这款产品已被第三方设计出了许多灯具。另外,飞利浦在2011年投资4000万欧元建设的OLED照明生产线已于2013年初在德国亚琛正式投产。未来,飞利浦将会在OLED面板/模组的研发上持续保持投入,不断提高产品效率和性能;并且还将在产品的成本管理上下工夫,使OLED在未来能够进入普通照明市场。

记者了解到,在9月12日刚刚举办的德国法兰克福国际车展上,欧司朗公司就突出展示了其所致力于汽车应用的OLED照明技术。该公司OLED照明产品晚将于2016年在汽车上实现商用。“今年,我们在很大程度上实现了OLED产品的道路适应性,明年我们将会首次发布基于OLED的专用设备,”欧司朗OLED部门负责人乌利奇·艾斯勒表示,“晚到2016年,我们将看到OLED被用于新车的批量生产中。”而在去年12月,欧司朗已发布了OLED照明相关设计产品,并计划于2014年量产。

对固态照明市场颇为看重的日本企业也不例外。日本OLED照明研发商ELTechno已开始着手量产边长为10cm的OLED照明产品,日产能可达5000个,量产后个年度的营收目标定为10亿日元。

国内市场被看好

中国企业信心满满

面对已有产品商用的外企,尽管国内企业刚刚迈出产业化重要一步,但这步恰恰点燃了国内企业的激情。身处产业技术变革的节点,国内外企业面临的机遇和挑战是同等的。面对中国庞大的潜在市场,国内企业信心满满,希望未来在OLED照明这一全新的领域占据世界前列。

“OLED照明在中国有独特的发展优势。”南京第壹有机光电有限公司创始人、公司总裁兼技术总监田元生在接受《中国电子报》记者采访时强调。据他介绍,在技术层面,中国企业并不逊于外企;在市场层面,不论是特殊照明市场和高端照明市场,中国的市场规模都远大于其他国家。“由于OLED是一种新的灯具,适合在新的建筑市场领域推广,而世界一半以上的新建筑落在中国。”田元生补充道。可见,不论是当下还是未来,数量庞大的新建筑将为OLED照明提供广阔的舞台。

在政策层面,中国市场也存在积极因素。毕竟中国已面临资源和环境的双重约束,其影响到未来的可持续发展。中国已成为电能消费大国,积极探索可再生能源的同时,节能减排已成为减少能源消耗直接、有效的途径。鉴于照明产业对降低能耗的重要性,自1996年开始,政府就对各种节能照明产品进行补贴,相信随着对OLED照明的逐步深入了解,政府也会对OLED照明加大扶持力度。同时,国家正积极推动经济转型,而OLED照明是一个真正创新的新产业,有希望跻身的地位。“我们能有今日成果,政府支持功不可没。希望将来能继续得到政府更强力的关注与支持。”田元生说道。

记者了解到,作为国内首条投产的生产线,南京第壹有机光电有限公司将量产尺寸规格为370mm×470mmOLED照明面板,年产能2万平方米。下一步,其OLED照明产品将应用于2014年南京青年奥林匹克运动会。

国内其他企业也快马加鞭,力图抢占先机。例如,在科技部和北京市政府的支持下,维信诺公司已在实验室建立一条OLED照明的中试生产线。维信诺照明项目负责人向媒体表示,2014年到2015年间该公司将建立OLED照明大规模生产线。据悉,该公司早在2009年就推出了OLED照明灯具,目前已完成了工艺技术集成。

随着产业化进程逐渐加快以及市场规模逐渐拓展,相信国内会有更多的企业加入OLED照明产业,尤其是已在OLED显示产业颇有建树的企业,更容易平滑转型。

当然,中国市场一直是国内外企业的竞技场,OLED照明市场也不例外,外企已经提前布局力求占据主动。据悉,飞利浦公司已在上海设立了一个OLED照明产品开发中心,以便能够与世界各地的照明设计师共同进行OLED应用的开发和定制。不过,OLED照明产业还处于萌芽期,“动听”的故事还在后面。

标签 二极管 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台

更多新闻