来源:中国电子元器件网
时间:2013-09-18
当今社会,随着生活质量的日益改善和生活节奏的不断加快,人们的工作、生活日益信息化。信息化社会改变了人们的生活方式与工作习惯,使得家居系统的智能化成为一种消费需求,智能家居系统越来越被重视。因此,将家庭中各种通信设备、家用电器和家庭安保装置通过家居控制系统进行整合,并进行远程控制和管理,已经成为近年来一个热门研究课题。
迄今为止,智能家居还没有一个普遍认同的统一的定义。通常智能家居系统利用先进的计算机和网络通讯技术将与家居生活有关的各种各样的子系统,通过特定的网络有机地结合在一起,通过科学管理,让家居生活更加舒适、有效、安全和节能。
以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理、控制为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。智能家居包含智能照明、电动窗帘、背景音乐、安防报警、楼宇对讲、远程控制等方面。
智能传感器在智能家居行业中的优势
传统的家居智能控制系统一般采用有线方式来组建,如同轴电缆、USB、CAN总线等。但有线网络具有布线麻烦,可扩展性差等固有的缺点,限制了有线网络技术在智能家居系统中的发展。因此,基于物联网,将无线网络技术应用于家庭网络己成为大势所趋。这不仅仅因为无线网络具有更大的灵活性、流动性,省去了布线的麻烦,更重要的是它符合家居控制网络的通讯特点。无线家居网络将人们生活与工作的广袤空间浓缩于人类的双手可以掌控的距离。
随着嵌入式系统在物联网中广泛运用,智能家居控制系统,对住宅内的家用电器、照明灯光进行智能控制,并实现家庭安全防范,并结合其他系统为住户提供一个温馨舒适、安全节能、先进高尚的家居环境,让住户充分享受到现代科技给生活带来的方便与精彩。
智能家居网络通常能够分为家庭数据网络和家庭控制网络两种:家庭数据网络,提供高速率的数据传输服务,如家用计算机和数字电视、视频和音频播放器、资源共享及高速上网等;家庭控制网络,提供便捷的和低速率的控制和互连网络,用于灯光照明控制、家居安防、家居环境监测以及家庭应急求助等功能。
智能家庭控制网络是智能住宅系统的重要组成部分,家庭控制网络子网和远程管理是该系统的重点和难点。与家居数据通信网络的应用目的不一样,数据通信网络中音、视频等大数据传输需要高速的数据通信接口,而家居控制系统需要的是经济、低功耗的控制网络,该控制网络的主要功能在于设备的连接与控制,基本上无需高速的通信方式来支撑。
红外、蓝牙、ZigBee、WiFi等一系列无线网络技术的进一步发展,必将大大促进家居设备无线化、智能化的进程。
目前在中国市场上,由上海辰汉电子多年研发的飞思卡尔i.MX系列处理器的嵌入式智能家居解决方案有五大特点,包括1、系统的处理能力大大增强,可以给您带来更加逼真的图象以及更加真实的语音等。2、根据系统定制的实时操作系统不仅可以限度的利用硬件资源而且还避免了过于庞大的系统造成的系统冗余。3、只用一颗主处理芯片,系统架构更加清晰简捷。4、软件采用分层设计方便维护和升级,大大提高了代码利用率,缩短开发周期。5、具有更加卓越的网络性能,可以增加更多的网络应用。
此外该方案留有及其丰富的硬件接口丰富,包括:以太网络接口,LCD接口,触摸屏接口,人机交互键盘,串口,LED指示灯,I2S接口,USBHost和Device接口,SD存储卡接口,其他未使用CPU口线,统一引出,以备将来系统扩展。操作系统采用开源的操作系统,开发资源丰富,软件上提供标准通用的API二次开发接口,可移植性强。
随着智慧城市在加快建设政策的同时,该解决方案将大大满足人们对智能家居的渴望,无疑会成为智慧城市建设的亮点,也是必经之路,更是未来家居发展快速化的趋势。