来源:weiphone
时间:2013-09-17
Mushkin 近日推出 Scorpion Deluxe 实际上是一款 PCI Express 固态硬盘,所以该固态硬盘并不是通过 SATA 线与主板连接,而是插到显卡、声卡、网卡常用的 PCI Express 插槽上,其速度快到惊人的2.1GB/s。
Scorpion Deluxe 固态硬盘亮点的地方在于,写入速度达到 1900MB/s,读取速度达到 2150MB/s。作为一块固态硬盘,其传输速度已经达到了 DDR3 内存的速度级别,的确令人兴奋。而在容量大小上也相当可观,Scorpion Deluxe 不仅有 240GB 和 480GB 型号,还有 960GB 和 1920GB 型号。
该速度达到世界的固态硬盘4K 随机性能达到 100000 IOPS,内置高端 NAND Flash 芯片和 SandForce SF-2281 主控制器,MTBF 平均故障间隔时间为 100 万个小时。
Mushkin 表示,Scorpion Deluxe PCIe SSD 是革命性的 SSD,它限度的挖掘了性能,有助于加强和加快生产,尤其在创意制造或者数据库领域。
Mushkin Scorpion Deluxe 将从下周一(国内世界 9 月 17 日),3 年保修,具体定价没有公布,如不出意外的话,价格也达到同级别的世界之,至少几千美元。