来源:中国电子网
时间:2013-09-17
随着发布日期的临近,AMD Hawaii GPU核心身上的秘密也逐渐揭晓,尤其是这次有了不少来自官方的直接消息。AMD企业副总裁、图形业务总经理、加拿大总经理Matt Skynner近日接受《福布斯》采访,披露了不少情报。
AMD企业副总裁、图形业务总经理、加拿大总经理Matt Skynner
首先是工艺:“我想告诉你的另一件事是制造工艺:(Hawaii)这个GPU是28nm的。有些人猜测会是20nm,但并非如此。原因很简单:用28nm制造发烧级GPU,我们可以获得更高的频率、更高的绝对性能。”
台积电将在2014年季度提前量产20nm,但大规模应用至少得等到第二季度,时间上根本来不及,但是字里行间我们似乎可以看到,AMD应该已经在20nm上进行了初步试验,发现它目前的效率并不高,对频率、性能(甚至成本)的贡献还不如完全成熟的28nm。
有趣的来了:“它同样极其高效。就内核面积而言,GK110要(比Hawaii)大将近30%,反过来AMD的核心要比对方小23%左右。我们认为就核心尺寸而言,我们有性能好的发烧级GPU。”
GK110的核心面积是551平方毫米,Tahiti则是352平方毫米,这么算下来Hawaii的面积大概是425平方毫米,也就是比前辈大了20%左右。
如果假设流处理器数量和内核面积成正比(这当然是不对的只是近似考虑),那么Hawaii将有2560个流处理器,而刨除其它模块变化带来的面积增加,按照15%的幅度计算也应该有2304个流处理器。
访谈还提到了价格:“我不能披露具体价位,但我们瞄准的是更传统的发烧级GPU价位。我们不会像竞争对手那样,单GPU方案就卖999美元,因为我们觉得那么有钱的人并不多。我们通常用Radeon HD 7990这样的双GPU方案来满足超级发烧友。下一代产品线将定位于发烧级市场,而不是超级发烧领域。”
很显然,AMD Hawaii核心规模依然不足够大,性能上仍旧无法挑战GK110,AMD就很识趣地继续避开锋芒,追求“甜点”,Rx 200系列的价格不会太贵。
从后一句看,AMD这次是不是不打算做双芯了?