• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

物联网带动下的智能家居发展

来源:中国电子网
时间:2013-09-17

分享至:

我国物联网市场规模每年以35%的高速增长,在传感器、芯片设计、电子标签与读写机具、智能终端、应用软件、系统集成、运营服务等产业环节,基本形成初级产业链,在部分领域还有一定优势。可以看到,物联网在智能家居、环境监测、智能农业等领域的应用步伐在不断加快,将成为新的应用增长点。

物联网构建家庭立体防御体系

有专家表示,传统的家庭安防系统,工作原理简单,但思维模式僵化,安装复杂,智能化程度低,用户体验感较弱,尤其产品稳定性差,容易发生误报和漏报行为。特别是单一的监测模式,容易被歹徒蒙混过关,实际使用效果较差,在一定程度上也是导致入室盗窃案件居高不下的一个原因。

事实上,进入新世纪,安防领域也发生了重大的变化,产品增多,监控模式开始丰富多样,尤其大量新技术的运用,安防产品质量和性能有了大幅提高。例如,物联网在家庭安防的应用,推出的智能家居系统,实现了家庭安防的智能化控制,可以实现自动控制和远程遥控,即便主人身在千里之外,也能实时收到报警信号。

以ZigBee智能家居系统为例,它改变了传统单一的侦测方式,构建立体防御体系,多元护卫,实时打击入室盗窃犯罪。如,家中的门上配备云智能锁,坚固耐用,在遭遇非法撬动时会向主人手机发出报警信号,便于主人及时通知警方或社区保安;家中的门和窗后还分别配备了门磁、窗磁传感器,探测来自这两个方向的非法破坏;家中贵重物品存放在物联网保险柜,该保险柜能记录开启门的时间,还具有传感功能,遭遇非法撬拨会及时发出报警信号。

家庭安防主要分为生命和财产的保护。智能家居还可以有效地预防火灾和煤气中毒。如家中发生火宅前烟雾满屋,烟雾探测器会在时间发出报警信号,便于及时灭火;而不小心发生煤气泄漏时,安装在厨房的一氧化碳传感器实时感知到气味,立即发出报警信号,并切断煤气阀门,打开家中的通风系统。

物联网带动下的智能家居发展

随着物联网技术的高速发展,无线物联网技术给传统智能家居带来了全新的产业机会,一些全球优秀企业纷纷涉足物联网智能家居行业。

在我国,虽然部分企业在无线物联网核心技术上取得了很大突破,但我们也应该清醒地看到大量技术落后的产品充斥市场仍是当前我国智能家居行业的重要特征,从严格意义上讲基于物联网技术的智能家居产品技术在全球也只有少数企业掌握。

物联网一个基本特征就是无处不在、无所不知。物联网的目标是发展绿色全无线技术,包括感知、通讯等等不仅要求极低功耗,而且要求全无线覆盖、高可靠连接、强安全通讯、大组网规模、能自我修复。具体到家庭应用就是要求安装非常简单,使用非常方便,维护不用操心,扩展随心所欲。简单地说,就是一个普通消费者看着简单的说明书就能够自己迅速组装完成整套智能家居系统,而不需要专业人员的参与,这是物联网型智能家居产品的一个重要特点。

物联网一个基本特征就是物物相连,不遵循统一标准显然是不可能达到这一目标的,标准化是物联网智能家居健康发展的必经之路。但就目前国内的情况来看,和发达国家相比我们的物联网包括智能家居产业应用还处于起步阶段,虽然大家的目标明确、方向一致,但就具体执行层面来看,从行业主管部门到企业再到消费者都还没有特别清晰的判断,在这样一个阶段贸然制定统一甚至强制性的国家标准风险很大也很不明智,历史经验告诉我们,一个比较稳妥的做法是鼓励不同形式的智能家居充分发展,将标准的选择权交给市场。

报警系统和物联网融合

报警与监控的区别是对警情控制的先后性。防盗报警体现的是事前的预防,也就是警情没有发生之前,起到事前的威慑预警作用,而视频监控是事后确认警情和进一步取证。因为这种事先的预防性存在着大量的不确定因素,所以防盗报警的稳定性一直被行业所诟病。和防盗报警多年的波澜不惊呈现两极分化的是,视频监控系统通过众多的公共性事件和媒体的传播已经为大众熟知,导致如今一提安防,很多人时间想到监控。监控系统虽然有较大优势,但二者毕竟是不同类的安防技术,至少在相当长的时间内还无法僭越报警取而代之,而更多的是二者互补且走向融合。

目前国内90%的安防市场被视频监控牢牢掌控,随着视频监控的发展,一些系统通过智能分析等功能实现报警,可能与现有的防盗报警技术产生部分的重合。目前,视频监控智能分析系统处于起步阶段,在市场上还没有大面积得到应用,和防盗报警的成熟度很高的光学探测相比,其技术甚至还谈不上比较成熟,或二者的应用环境和角度有较大的差别。而在物联网、传输技术大发展的前景下,注定报警系统同监控系统将形成互补融合的局面。

今年有许多国内厂家推出了联动视频监控的复合报警探测器,它们采用TCP/IP技术进行通信,实现了两个系统的集成。在2011年的安博会上,一些厂家已经先人一步开始了这方面的尝试,他们通过把报警主机和DVR融合为一体,当发生报警时可以实时录像本地保存,还可以上传至服务器平台,采用INTERNET、3G网络、GPRS、PSTN网上传,报警运营商只需要一台电脑和现有成熟网络就可以进行联网报警运营服务,运营成本很低。在这种模式下,接警中心也可以根据客户的需要组建自己的本地服务器,实现多区的管理,服务器可以根据客户的需要把报警的信息和视频网址发送给客户,客户可以登录网址查看视频信息。

建立这种多系统集成平台的优势在于融合了报警和监控,而企业就可以作为平台提供商,向联网报警运营商收取平台的维护费,从而垄断报警运营市场。当然,构建初期,这个网络平台也有诸多的困难需要解决,比如用户体验、针对性、资料保密性等,都是需要攻关的难题。

监控和报警的融合是大势所趋,也是未来的方向,至于是监控整合报警还是报警整合监控,这个就要看企业的技术能力了。

标签 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻