来源:21ic
时间:2013-09-17
21ic讯 Teledyne LeCroy升级了Kibra 480 DDR协议分析仪平台,增加了排查问题的创新功能,有助于增加DRAM的可靠性。新的DRAM行(Row)使用报告专门用来识别过多的ACTIVATE命令,这类命令过多可能导致相邻行的误码。新的系统内存地址映射功能允许用户自动将DRAM的物理地址转换成系统内存的逻辑地址,这将有助于调试包含处理器、存储器和扩展总线的系统,例如PCI Express.
为了降低DDR3/DDR4的测试成本,Kibra 480 DDR是一个可单独工作的总线分析仪,帮助开发者测试和验证存储系统的运行状况和可靠性。Kibra 480 DDR能够捕获512M样点,提供深度的存储记录和分析报告,帮助开发者深入了解存储器的运行状况。
当过多的ACTIVATE命令用于激活特定的行时,所谓的Row Hammer问题就会出现。这种现象会导致串扰,引起相邻行的位翻转。Kibra 480的行使用报告功能允许用户检测某一行在一个刷新周期内的任何时间命令是否超过指定次数,也能够测量每行激活期间的小、、平均命令次数,并帮助用户深入了解存储器的使用情况。
“识别Row Hammer问题是JEDEC业界的挑战,因为数据损耗发生在DRAM内部,外部的仪器无从检测” Teledyne LeCroy总监Roy Chestnut说道,“Kibra 480总线分析仪是业界种可以检测此类问题的工具,能够极大改善存储控制器的数据完整性。”
系统存储地址映射功能提供了一个简单的方法,用于将物理地址转换到操作系统使用的逻辑地址,这改善了系统级和软件级的调试时间。使用可拖动的图形化界面,用户可以指定如何对地址进行映射。实时触发功能既可用于物理地址,也可以用于逻辑地址。
“Kibra 480版的软件加入了用户要求的多种调试工具”,Teledyne LeCroy协议分析仪副总裁Michael Romm说道,“系统存储地址映射功能能够和力科PCI Express功能联合起来使用,提供了一个全新的视角用于查看存储子系统的数据转换”。
Kibra 480,是业界个可独立运行的DDR3/DDR4协议分析仪,不仅能提供传统的波形观察视角,还能列出解码后的DDR命令和状态转换。逻辑触发功能能够捕获超过65种JEDEC时序和协议违规,帮助开发者用户互操作性和可靠性。DDR协议分析软件2.30版本将在旧金山的IDF上展示,也可联系Teledyne LeCroy获得版本。